您好,我目前正在使用 S32K314 芯片和 MC33FS6500LAE 进行 LIN 驱动程序开发。我已经配置了 MCU 的 LIN 部分,但是总线没有收到任何数据。请问 MC33FS6500LAE 芯片在使用 LIN 时是否需要编写驱动程序?如果有,我只有一份关于该芯片的数据表。我该怎么办?这对我非常重要,我期待着您的答复。
你好,目前我已将 MC33FS6500LAE 芯片的 LIN 模式设置为正常模式。使用主站模式可以发送完整的帧。但是,在主节点模式下接收从节点的响应仍然存在问题。能否告诉我需要对芯片的哪些部分进行配置才能接收响应?
你好
是的,FS65 需要 SPI 通信来进行初始化、看门狗处理和启用 LIN 收发器。我们的 AN14879 中的初始化流程图示例说明了关闭 INIT_FS 窗口(RESET 后 256 毫秒)后,在初始化序列末尾写入 CAN_LIN_MODE。
BRs, Tomas
这是我第一次使用这种芯片。我正在阅读这款芯片的数据手册。请问如何将该芯片的 LIN 模式设置为正常模式?是通过 SPI 吗?
你好
默认情况下,LIN 模式为"睡眠/唤醒功能" 。
您需要做的是通过设置 LIN_MODE_1:0 = 0b11 将模式更改为"Normal" :
Table 65.png
希望对您有所帮助。
BRs, Tomas