我为 MK22FN256VLH12 创建了一个新项目。 我试图使用 Configtools 创建初始配置,但引脚工具不起作用(不显示任何信息,见图)。
configtools.png
这很奇怪,因为我有几周前在同一个虚拟机上使用的这个设备的项目,现在它们出现了这个问题(这就是我注意到这个问题的方式)。由于我一直使用 Configtools 来设置引脚和时钟,所以它们之前一直正常工作。
为了以防万一,在完成这些项目后,我对这个虚拟机做的唯一一件事就是安装 ESP32 工具链。不过,之后我又重新安装了几次 MCUXpresso IDE,看看是否能解决问题,结果都没有。
问题仅适用于此软件包(LQFP 64)。我尝试过其他软件包,它们都可以。这就是我所做的尝试:
- 重新安装 MCUXpresso IDE
- 重新安装 SDK
- 尝试使用其他 SDK 版本(2.16)。同样的问题,仅适用于这个软件包
- 创建新工作区/空白项目
- 用另一台电脑试过。这招还真管用!
最后一项测试很奇怪。我在另一台电脑上安装了完全相同版本的 IDE/SDK,也没有出现这个问题。我比较了安装文件,发现 C:/nxp\MCUXpressoIDE_25.6.136\ide\configuration 下有几处不同。目录。但是,我不知道这是否是一个信号。
我在 Windows 11 中使用 MCUXpresso IDE v25.6,SDK 版本为 25.06.00。
您有什么想法吗?
谢谢!
卡洛斯
你好,Libor、
ConfigTools 版本为 25.6.0.202506181310。
现附上我的工作区/.元数据/.日志锉刀
此致,
卡洛斯
你好,卡洛斯、
为了得到更快更准确的答复,能否请您提供有关配置工具版本的信息?
请参阅帮助 | 关于
Screenshot 2026-03-09 164731.png
还可检查
此致,
Libor
你好,卡洛斯,
,这似乎是数据损坏/磁盘空间不足或权限问题。我这边无法重现这个问题,所以你首先可以尝试删除缓存的处理器数据--它会被重新下载(如果你能上网的话)。
在 Windows 系统中,您可以删除(或移动)这个文件夹 c:\ProgramData\NXP\mcu_data_25.06\processors\MK22FN256xxx12
重启 IDE 并打开 Config Tools 配置,它应该会再次下载数据。
Libor
你好,Libor、
谢谢,问题解决了。
我并不知道 C:\ProgramData 的存在,因为它是一个隐藏文件夹。如前所述,我曾多次卸载并重新安装集成开发环境。但是,根据 C:\ProgramData 中处理器文件夹的时间戳,这些文件在卸载过程中没有被删除。由此看来,损坏的处理器数据可能会在重新安装 IDE 后继续存在。因此,在卸载或重新安装集成开发环境时,应自动删除这些文件夹,以避免出现这种情况。
致以最诚挚的问候,
Carlos