こんにちは、
S32 Design Studio プラットフォーム 3.6.4をインストールしましたそしてセガー探査機。
プロジェクトをデバッグ モードでデバッグしたいのですが、デバッグ ボタンをクリックすると次のメッセージが表示されます。
「Project_Debug_FLASHの起動」で問題が発生しました
コマンドの起動中にエラーが発生しました: arm-non-eabi-gdb--version
Segger の構成は以下を参照してください。
問題がどこから来ているかご存知ですか?
よろしくお願いします
こんにちは@Seb95
S32 Design Studio for S32 Platform V3.4/V3.5 + SEGGER J-LINK Plus のThreadに記載されている手順を試しましたか?
BR、ヴェインB