2328331_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2328331_ja-JP

2328331_ja-JP

PCIe.1 x4の問題

良い一日!

SRDS2 を 0x8888 として構成し、カスタム ls1046 ボードに PCIe.1 x4 が搭載されることを期待しています。

私は RCW を次の設定で構成し、設定が Uboot に正常に実装されていることを確認しました。

pciex1.png

Uboot ですべての PCi のものを設定し、dts も設定しました。

&pcie1 {
ステータス = "正常";
};

PCI スロットに Intel 10GB カードをインストールしましたが、表示されません。

pciex2.png

PCI コントローラーのルートだけが表示されます。

Linuxでも同じ状況です。

カーネルで ls1046 PCI のすべての設定を行い、DTS で PCI を有効にしました。

&pcie1 {
ステータス = "正常";
};

pcie@3400000 {
/delete-property/ iommu-map;
};

pcie@3500000 {
/delete-property/ iommu-map;
};

pcie@3600000 {
/delete-property/ iommu-map;
};

私の理解では、PCI コントローラーは正常にロードされます。

pciex3.png

しかし、NIC カードも認識されません。

pciex5.png

PCI バスを起動するには、上記の他に何か行う必要があるか教えてください。追加の dts 修正などがあるでしょうか?


Re: Problems with PCIe.1 x4

理由を見つけました - 問題は RCW にありました - SRDS_PLL_PD_S2 は 0 に設定する必要があります - PLL は常に有効にする必要があります。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎03-12-2026 02:36 AM
Updated by: