2327885_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2327885_ja-JP

2327885_ja-JP

S32K358 マルチコア シングル エルフ プロジェクト

S32K358 デュアルコア セットアップを使用して Make 経由で単一の ELF ファイルを生成すると、TRACE32 の Core2 コードでダウンロード エラーが発生します。この分析の目的は、根本原因がコード、リンカー スクリプト (LD ファイル)、または TRACE32 スクリプト (CMM ファイル) にあるかどうかを特定することです。

RTD:SW32K3_S32M27x_RTD_R21-11_6.0.0_QLP04

Re: S32K358 multicore single elf project

こんにちは@liyongfengさん

core0 のプロジェクト内に 2 番目のコアの初期化が表示されません。シェアしてもらえますか?次のようになります:

void Start_Core(void)
{
    IP_MC_ME->PRTN0_CORE4_PCONF &= ~(1 << MC_ME_PRTN0_CORE4_PCONF_CCE_SHIFT);
    IP_MC_ME->PRTN0_CORE4_PUPD = 1;
    IP_MC_ME->CTL_KEY = 0x5AF0;
    IP_MC_ME->CTL_KEY = 0xA50F;
    while ((IP_MC_ME->PRTN0_CORE4_STAT & MC_ME_PRTN0_CORE4_STAT_CCS_MASK) == 1)
        ;
    IP_MC_ME->PRTN0_CORE4_ADDR = (uint32)&__CORE2_VTOR;
    IP_MC_ME->PRTN0_CORE4_PCONF |= (1 << MC_ME_PRTN0_CORE4_PCONF_CCE_SHIFT);
    IP_MC_ME->PRTN0_CORE4_PUPD = 1;
    IP_MC_ME->CTL_KEY = 0x5AF0;
    IP_MC_ME->CTL_KEY = 0xA50F;
    while ((IP_MC_ME->PRTN0_CORE4_STAT & MC_ME_PRTN0_CORE4_STAT_CCS_MASK) == 0)
        ;
}

プロジェクト設定内にCM7_1_ENABLEシンボルがありますか?

CM7_1_ENABLE.pngCM7_1_ENABLE.png

マルチコアデバッグとシングルエルフのサンプルルーチンとトレーニングプレゼンテーションのプライベートメッセージも送信しました。

よろしくお願いします、
ジュリアン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎03-07-2026 03:31 AM
Updated by: