2327654_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2327654_ja-JP

2327654_ja-JP

MIMX8ML8CVNKZAB のデバッグ UART を指定するにはどうすればよいですか?

こんにちは
MIMX8ML8CVNKZAB と 2 つの DDR4 (8GBit 512M x 16) バスを搭載したボードの設計が完了しました。ボードを組み立てる準備をしており、組み立てられたボードをもうすぐ受け取る予定です。

SoCとDDR間の通信をチェックする準備をしていたところ、mscale_ddr_tool_v3.31で次のコメントを見つけました。
MSCALE_DDR_Tool_User_Guide.pdf ドキュメント:

1. ターゲット ボードを PC ホストに接続します。

ホスト コンピューターからの UART ケーブルを MX8MSCALE デバッグ UART に接続します。

デバッグ UART に関しては、この SoC には UART1 から UART4 があります。デバッグ UART を使用する場合、指定されたポートはありますか?もしそうなら、それをどのように指定するか知っていますか?

i.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノRe: How do I specify the debug UART for the MIMX8ML8CVNKZAB?

一般的な i.MX8M Plus プラットフォームのデフォルトのデバッグ UART

A53 は uart2 をデバッグ ポートとして使用し、M7 は uart4 をデバッグ ポートとして使用します。


次の条件を満たす限り、4 つの UART (UART1 ~ UART4) のいずれかをデバッグ UART として選択できます。

  1. UARTのTX/RXピンをコネクタ(またはUSBシリアルIC)に接続し、
  2. 設定する項目:
    • ATF(BL31初期出力)
    • U-Boot 標準出力パス
    • Linux デバイス ツリー (選択された { stdout-path = &uartX; })

以下のリンクをご参照ください。

https://community.nxp.com/t5/NXP-Tech-Blog/How-to-Change-i-MX8MM-evk-Linux-Debug-UART/ba-p/1243938?a...

Re: How do I specify the debug UART for the MIMX8ML8CVNKZAB?

返信が遅くなり申し訳ありません。ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。

i.MX8MP (865) DDRコントローラ構成スプレッドシート(MX8M_Plus_DDR4_RPA_v10.xlsx)でデバッグUARTポートを指定することで、UART接続を確立することができました。

MX8M_Plus_DDR4_RPA_v10.xlsxについては、以下のリンクを参照しました。

https://community.nxp.com/t5/i-MX-Processors-Knowledge-Base/i-MX-8MPlus-m865S-DDR-Register-Programmi...

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎03-18-2026 05:26 AM
更新者: