2327561_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2327561_ja-JP

2327561_ja-JP

TagWriter による NFC シミュレーション カードの応答の問題

現在、LPC55S69 + OM27160A の開発キットを使用して、NFC シミュレーション カードのデバッグを行っています。TagWriter を使用してタグ情報を読み取る場合、応答がタイムリーでなかったり、まったく応答がないことがあります。ただし、携帯電話が提供する NFC サービスを使用すると、すぐに応答してタグ情報を読み取ることができます。NXP-NCI2.0_LPC55S6x_examples で nfc_example_RWandCE.c を実行しています。MODE_POLLをオフにしても、状況は依然として満足のいくものではありません。デバイスの状態を初めて検出するループが常に続いているようです。トラブルシューティングの提案を提供してください。どうもありがとうございます。

NFCコントローラーソリューションRe: NFC Simulation Card Response Issue with TagWriter

参考までに。アプリがあります。これに関する注記:

PN7160カードのエミュレーション

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎03-18-2026 02:51 AM
Updated by: