こんにちは、チームの皆さん
私はSW32K3_SAF_1.0.5_D2503を使用しています。私の質問は
1.sCheck の場合、このシリーズの MCU には AES_ACCEL ペリフェラルがないため、S32K394 の MemMap でセクション「s32_saf_bss_sram_10」をマップする方法。
2. SAF に通知する構成が不足しています。このペリフェラルセクションは無視してください。
さらに詳しい情報が必要な場合は、お知らせください。
ご回答をお待ちしています。
こんにちは、
セクション SRAM_10 は、実際には ETPU SDM メモリに配置されます。ユーザーマニュアルにはバグが含まれており、すでにチームに修正が報告されています。
(チケットID:SRTDCS3-1604)