2327140_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2327140_zh-CN

2327140_zh-CN

iMX95:两路视频输入和两路视频输出。

下午好!

我们有一个想使用 iMX95 的项目,但需要两个视频输入和两个视频输出。在输入方面,我们希望使用两个 MIPI-CSI 输入。关于视频输出,我们希望使用两个 LVDS 输出,因为两个 MIPI-CSI 输入无法使用 MIPI-DSI 输出(由于 MIPI-DSI/CSI 组合)。

我们有几个关于 LVDS 输出的问题,因为我们希望一个输出连接到 LCD(480x272),另一个连接到 LVDS 转 HDMI 桥接器。以下是我们目前提出的问题:

1.输出端是否可以像我们描述的那样?也就是说,一个 LVDS 输出端连接 LCD,另一个 LVDS 输出端连接 LVDS 转 HDMI 桥接器。

2.您推荐哪种 LVDS 转 HDMI 桥接器?我们看到的是 IT6263 芯片,对吗?还有其他人吗?

3.我们需要"LVDS 转 HDMI" 桥接器后的 HDMI 输出支持以下格式:720p50/59/60、1080p50/59/60、PAL、NTSC 和 1080i50/59/60。有可能达到 1080p60 吗?通过 iMX95 的 LVDS 和"LVDS 到 HDMI" 桥接器,是否可以支持隔行扫描格式输出?

谢谢,
Daniel。


Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs.

感谢您的回复!

关于 HDMI 输出的隔行扫描格式支持...如果我们使用 MIPI-DSI 转 HDMI 桥接器,是否会支持隔行扫描格式,还是会出现与使用 LVDS 转 HDMI 桥接器相同的问题?

谢谢,
Daniel。


Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs.

你好

1.是的,这是可能的。

2。IT6263 是我们的参考设计中唯一经过测试的芯片,其他 LVDS 转 HDMI 芯片应该可以正常工作。

3. i.MX95 最多支持 2 个 1080p60 LVDS Tx(2x 4 通道或 1x 8 通道),电路板支持包不支持隔行格式,应由您自己实现。

顺祝商祺!

Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs.

你好

由于我们的 BSP 中未实现隔行格式,因此会出现与使用 LVDS 转 HDMI 桥接器一样的问题。

顺祝商祺!

Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs.

感谢您的回复!

关于 HDMI 输出的隔行扫描格式支持...如果我们使用 MIPI-DSI 转 HDMI 桥接器,是否会支持隔行扫描格式,还是会出现与使用 LVDS 转 HDMI 桥接器相同的问题?

谢谢,
Daniel。

Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs.

在澄清了有关产出的问题后(非常感谢),我们想澄清有关两项投入的一些要点。

首先,我会解释我们的想法,然后提出问题。我们要使用 iMX95 的两个 MIPI-CSI 输入:一个连接到 TC358743 芯片,另一个连接到 TC358748 芯片。对于这两种输入,我们希望支持以下格式:720p50/59/60、1080p50/59/60、PAL、NTSC 和 1080i50/59/60。

这一设置提出了以下问题:

1.是否可以像我们描述的那样进行输入?也就是说,一个 MIPI-CSI 输入来自 TC358743,另一个 MIPI-CSI 输入来自 TC358748,这两个输入可支持不同的视频格式。

2.有支持这两种芯片的驱动程序吗?TC358743 和 TC358748?

3.MIPI-CSI 输入是否也支持隔行扫描格式 PAL、NTSC 和 1080i50/59/60?如果是这样,如何使用所谓的"虚拟通道" ?文档似乎支持 MIPI-CSI 输入中的隔行扫描("CSI Pixel Formatter (CSI_PIXEL_FORMATTING)" => " 支持 YUV/RGB 数据类型的隔行扫描模式" ),但我们要求确认。

4.由于 TC358743 芯片的 MIPI-CSI 接口对隔行扫描数据的限制,我们无法使用 YUV422。我们正在考虑使用 YUV444 格式,但通过 MIPI-CSI 接口将其作为 RGB 格式发送,然后可能需要更改软件(驱动程序)。这可能吗?软件(驱动程序等)是否已经准备就绪,还是需要我们自己动手?

5.我们希望将两个 MIPI-CSI 接口之一的输入路由到 H264/HEVC 视频编码器,但该编码器需要 YUV420,而 MIPI-CSI 接口是 YUV422(或 YUV444)。根据文档,似乎可以使用"HW" 模块"CSC 从 YUV422/YUV444/RGB 8 位" 。这个 CSC 是 ISI 模块中的那个,还是另一个?是使用 CSC 进行转换,还是必须通过软件将 YUV422/YUV444 转换为 YUV420?

6.继续前面的问题,考虑将视频解码器输出发送到 LVDS,这需要将 YUV420(解码器)转换为 RGB(LVDS)...这种转换(YUV420 到 RGB)是使用硬件模块(也许可以使用显示控制器的"Blit 控制器" )还是必须在软件中完成?

7.说到色彩转换,我们还有一个关于支持和使用 BT601 和 BT709 的问题。它们是否在任何硬件转换中都受支持,还是取决于特定的系数配置或其他因素?

谢谢,
Daniel。


Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs.

还有一个新问题:

8.我们需要对 MIPI-CSI 接口的通道数进行动态配置。这可能吗?

谢谢你,丹尼尔。


Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs.

谢谢!

Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs.

你好

关于这些有关输入的新问题,我建议创建一个新的社区主题或提交支持票据。

这将有助于使每个主题集中在一个话题上。

顺祝商祺!

Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs.

谁能帮我回答最后 8 个问题?

非常感谢,
Daniel。


Re: iMX95: Two video inputs and two video outputs.

谢谢!你说得对,我会就这些问题开辟一个新的主题。


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎03-12-2026 02:36 AM
Updated by: