こんにちは!
iMX95 を使用するプロジェクトがありますが、2 つのビデオ入力と 2 つのビデオ出力が必要です。入力には、2 つの MIPI-CSI 入力を使用します。ビデオ出力に関しては、2 つの MIPI-CSI 入力では MIPI-DSI 出力を使用できないため (MIPI-DSI/CSI コンボのため)、2 つの LVDS 出力を使用する必要があります。
LVDS 出力に関していくつか質問があります。1 つの出力を LCD (480x272) に、もう 1 つを LVDS から HDMI へのブリッジに送信したいのですが。これまでの質問は次のとおりです。
1. 出力に関して説明した内容を実行することは可能ですか?つまり、1 つの LVDS 出力は LCD に、もう 1 つの LVDS 出力は LVDS-HDMI ブリッジに出力されます。
2. どの LVDS-HDMI ブリッジをお勧めしますか?IT6263 チップを確認しましたが、正しいでしょうか?他にもありますか?
3. 「LVDS to HDMI」ブリッジの後の HDMI 出力は、720p50/59/60、1080p50/59/60、PAL、NTSC、1080i50/59/60 のフォーマットをサポートする必要があります。1080p60に到達することは可能ですか?iMX95 の LVDS と「LVDS から HDMI」ブリッジを介してインターレース形式の出力をサポートすることは可能ですか?
ありがとう、
ダニエル。
ご返信ありがとうございます!
HDMI 出力のインターレース形式のサポートについて... MIPI-DSI から HDMI へのブリッジを使用した場合、インターレース形式はサポートされますか? それとも、LVDS から HDMI へのブリッジを使用した場合と同じ問題が発生しますか?
ありがとう、
ダニエル。
こんにちは、
1. はい、可能です。
2. IT6263 は当社のリファレンス デザインでテスト済みの唯一のチップであり、他の LVDS-HDMI チップも動作するはずです。
3. i.MX95 は最大 2x 1080p60 LVDS Tx (2x 4 レーンまたは 1x 8 レーン) をサポートしますが、インターレース形式は BSP ではサポートされていないため、お客様側で実装する必要があります。
よろしくお願いいたします。
こんにちは、
インターレース形式は BSP に実装されていないため、LVDS から HDMI へのブリッジを使用した場合と同じ問題が発生します。
よろしくお願いいたします。
ご返信ありがとうございます!
HDMI 出力のインターレース形式のサポートについて... MIPI-DSI から HDMI へのブリッジを使用した場合、インターレース形式はサポートされますか? それとも、LVDS から HDMI へのブリッジを使用した場合と同じ問題が発生しますか?
ありがとう、
ダニエル。
ご回答をお待ちしています。
出力に関する質問が明確になったので (ありがとうございます)、2 つの入力についていくつかの点を明確にしたいと思います。
まず、私たちのアイデアを説明し、その後質問をさせていただきます。iMX95 の 2 つの MIPI-CSI 入力を使用します。1 つは TC358743 チップに接続され、もう 1 つは TC358748 チップに接続されます。両方の入力で、720p50/59/60、1080p50/59/60、PAL、NTSC、1080i50/59/60 の形式をサポートしたいと考えています。
この設定により、次の疑問が生じます。
1. 入力に関して説明した内容を実行することは可能ですか?つまり、1 つの MIPI-CSI 入力は TC358743 から、もう 1 つの MIPI-CSI 入力は TC358748 から提供され、両方とも異なるビデオ フォーマットをサポートできます。
2. TC358743 と TC358748 の 2 つのチップをサポートするドライバーはありますか?
3. MIPI-CSI 入力は、インターレース形式の PAL、NTSC、1080i50/59/60 もサポートしていますか?もしそうなら、いわゆる「仮想チャネル」を使用してこれをどのように行うのでしょうか?ドキュメントでは、MIPI-CSI 入力でのインターレースがサポートされているようです (「CSI ピクセルフォーマッタ (CSI_PIXEL_FORMATTING)」 => 「YUV/RGB データ型のインターレース モードをサポートします」) が、確認のために質問しています。
4. インターレース データに対するチップの制限により、TC358743 チップの MIPI-CSI インターフェースでは YUV422 を使用できません。YUV444 形式を使用することを考えていましたが、RGB のように MIPI-CSI インターフェース経由で送信し、おそらくソフトウェア (ドライバー) を変更する必要があるでしょう。これは可能ですか?ソフトウェア (ドライバなど) は準備ができていますか、それとも自分で行う必要がありますか?
5. 2 つの MIPI-CSI インターフェースのいずれかからの入力を H264/HEVC ビデオ エンコーダーにルーティングしたいのですが、このエンコーダーには YUV420 が必要ですが、MIPI-CSI インターフェースは YUV422 (または YUV444) です。ドキュメントによると、「HW」モジュール「YUV422/YUV444/RGB 8 ビットからの CSC」を使用することで可能になるようです。この CSC は ISI モジュールのものです、それとも別のものですか?この変換は CSC を使用して実行できますか、それとも YUV422/YUV444 から YUV420 への変換はソフトウェアで行う必要がありますか?
6. 前の質問の続きですが、ビデオ デコーダーの出力を LVDS に送信することを検討しています。これには、YUV420 (デコーダー) から RGB (LVDS) への変換が必要になります。この変換 (YUV420 から RGB) は、ハードウェア モジュール (おそらくディスプレイ コントローラーの「Blit コントローラー」を使用) を使用して実行できますか。それともソフトウェアで行う必要がありますか。
7. 色変換に関してですが、BT601 と BT709 のサポートと使用についても質問があります。これらはハードウェア変換でサポートされていますか、それとも特定の係数構成などに依存していますか?
ありがとう、
ダニエル。
そして新たな疑問が:
8. MIPI-CSI インターフェース上のレーン数を動的に設定できる必要があります。それは可能ですか?
ありがとう、ダニエル。
こんにちは、
入力に関するこれらの新しい質問に関しては、新しいコミュニティ スレッドを作成するか、サポート チケットを送信することをお勧めします。
これにより、各スレッドが 1 つのトピックに集中しやすくなります。
よろしくお願いいたします。
最後の 8 つの質問について誰か助けてくれませんか?
どうもありがとうございます、
ダニエル。
ありがとうございます!おっしゃる通り、これらの質問で新しいThreadを開始させていただきます。