LA1224 FR1/FR2 テストツール (v5.1):シングルキャリア波形に Option8 時間領域インジェクションを使用する場合、専用のイメージ/カーネル構成が必要ですか?
こんにちは、NXPチームの皆様、
私はLA1224-RDB-BHSとFR1/FR2テストツールv5.1、およびこのツールのVSPAイメージ(例:MEvspa_images_HS.2T2R_400M_120K_1966_1966_TDDFDD)を使用して、オプション8時間領域モードでのFR2シングルキャリア(SC)波形伝送を検証しています。私は、LA1224-FR2-BRK と SMA ケーブルを使用して、単一の LA1224-RDB-BHS デバイスで TX を RX にループバックしています。
実行した手順:
1. 491.52 Msps (int16 IQ インターリーブ) で 10 ms の複素 IQ 波形を生成します。ファイル サイズは 19,660,800 バイトです。
2. 次の方法でロードします:
./boot_vspa.sh MEvspa_images_HS.2T2R_400M_120K_1966_1966_TDDFDD
./channels_start.sh 4
./set_dfe_state.sh 4 正常
./update_test_vector.sh my_waveform_10ms.bin
./dump_time_domain_tx.sh 4
./dump_time_domain_rx.sh 4
取得したダンプ:
- TXダンプ: tx_timedomain_20ms_1966080ksps_dump_ant4.bin (Fs=1.96608GSP)
- RXダンプ: rx_timedomain_20ms_983040ksps_dump_ant4.bin (Fs=983.04 Msps)
MATLAB 相関ベースのアライメントとベストウィンドウ比較を実行しました。
観察:
- 相関ピーク スコアは非常に高い (例: 約 0.998) ため、挿入された波形は確実に送受信されています。
- しかし、基準波形 (A) と TX ダンプ (B) の間で測定された EVM は無視できません。
- PN/BPSK + RRCテスト波形の場合:A→B EVM ≈ 6.75% (NMSE ≈ -23.4 dB)
- 別のSC波形の場合: A→B EVM ≈ 22.8%
- 一部のカーネルを無効にしても EVM は大幅に変化しません。
./kernels_disable_tx.sh 4 qec cfr dpd
./update_fine_cfo_nco_freq.sh 4 0
(EVM/NMSEはほぼ変化なし)
質問:
1.シングルキャリア FR2 検証の場合、提供されている VSPA イメージ (OFDM SCS ベースの命名を使用) は依然として適切ですか、それとも専用のシングルキャリア最適化イメージがありますか?
2. オプション8の時間領域注入では、アップサンプリング/ダウンサンプリング/CFO/QECカーネルは常にプロセッシングチェーン内にありますか?SC 波形テストのためにそれらをバイパスする(または「透過的なパススルー」を保証する)サポートされている方法はありますか?
3. この設定では、(A) 注入波形と (B) TX ダンプ間の EVM フロアはどれくらいになると予想されますか?固定小数点/フィルタリングによる 6~7% という値は妥当なものでしょうか、それとも設定ミスを示しているのでしょうか。
必要に応じて、正確なスクリプト、構成、波形を提供できます。
よろしくお願いします!
LA1224 のサポートは非公開です。
サポートが必要な場合は、以下のリンクでCASEを作成し、NDA を添付してください。
https://support.nxp.com/s/?language=en_US
ありがとうございます。
こんにちは!時間領域で生成されたファイルをFs 491.52 MHzに置き換えた場合、DUC x4はVSPA上で1966.08 MHzまで動作しますか?
DACと同じFs周波数、つまり1966.08MHzのタイムドメイン信号を生成する必要があると思います。