Linux (Ubuntu) で動作する 8 ビット プロセッサ用の CodeWarrior のコピーをどこからダウンロードできるか知っている人はいませんか?一般的な調査の結果、C/W は Linux でも実行できることがわかりましたが、リンクはすべて Windows 用です。
こんにちは、
ご不便をおかけして申し訳ございませんが、8 ビット プロセッサ用の CodeWarrior バージョン [CodeWarrior v11.1] は Linux のみの Windows ではご利用いただけません。
敬具、ルイス
私はそれを知っています!私は長年CWを使用しており、Windows 7上で動作させ、そのWindows 7上でDropboxを実行し、さらにDropbox上でOSX上で動作させているという構成で、私のIntelベースのMacを使用しています。私が望んでいるのは、新しいARMベースのMACでも同じことをすることです。これまでにDropboxをインストールし、Windows 11をインストールしました。(以前のWindowsバージョンは新しいMACと互換性がありません。)WindowsにCW 11.1をインストールしましたが、正常に動作します。
元の投稿でも述べたように、CWはデバイスドライバーがインストールされていないためMultilikデバッグプローブを認識していません。必要な事項の詳細については、私の元の投稿を参照してください。