こんにちは、
S32N5 L4RE 0.8.1 CD02サンプル アプリケーションをコンパイルすると、 rtu0_1_0とrtu1_1_0_vm1を除くほとんどのプロジェクトが正常にコンパイルされました。
添付のログを参照してください。どちらも Zephyr RTOS と west コマンドに関連しているようです。
私の環境変数は次のとおりです:
こんにちは@Dong_Luoさん、
チームは本CASEを認識しており、できるだけ早く回答を提供する予定です。
よろしくお願いします、
ラドゥ
こんにちは、
SW32N_AZ_4.1.0_1.8.0_CD4_D2507_UserManual.pdfの手順に従って、 2 つの Zephyr プロジェクトを正常にコンパイルしました。
ちょっとした提案ですが、これら2つのZephyrプロジェクトのコンパイルガイドがSW32N5_L4RE_0.8.1_CD02_UserManual.pdfに記載されていればもっと良いでしょう。または少なくとも、読者に Zephyr ユーザー マニュアルを参照するように指示する注記を含めます。
BR、
ドンルオ