2323871_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2323871_ja-JP

2323871_ja-JP

電力レベルADC mcxa153
 

おはよう、

MCXA153 ボード上に ADC をセットアップしていますが、ペリフェラルで設定可能なさまざまな電力レベル モードの意味を知りたいです。どこで見つけられますか?それらはどういう意味ですか?

Screenshot 2026-02-26 165444.png

よろしくお願いいたします。

 

よろしくお願いいたします。


Re: Power level adc mcxa153

こんにちは@Transidico

このウィンドウでは、説明に記載されているように、ADC が動作する電力レベルを構成します。MCXA153 の場合、ADC は低電力モードと高電力モードの 2 つの電力モードをサポートします。それぞれに特定の構成 (クロック ソースの選択、レジスタ ビットの設定など) が必要です。詳細については、RM のセクション 40.3.1「電力制御モード」を参照してください。
さらに、ADC ペリフェラルの詳細な説明が記載されており、その動作を理解するのに非常に役立つAN14390 を確認することを強くお勧めします。

BR
ハビブ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-28-2026 02:29 AM
更新者: