2322971_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2322971_ja-JP

2322971_ja-JP

MCUXpresso IDE の Github Copilot プラグイン

こんにちは、皆さん

私はマイクロコントローラ プロジェクトでしばらく MCUXpresso IDE を使用しており、ターゲットでのデバッグにも使用しています。

少し前に、私たちは Github Copilot を使い始めました。ただし、公式プラグインはインストールできません。これは、おそらく、最新の MCUXpresso IDE 2025-06 が Eclipse の 2023 コア ランタイムで実行されており、Eclipse バージョン 2024-03 以降の Copilot 要件を満たしていないためです。

回避策を提供したり、アップデートが計画されているかどうかを教えていただけますか?

他の人がプラグインのサポートに興味を持っている場合は、いいねや何かしてもらえると嬉しいです

ありがとうございます

ジュリアン

Re: Github Copilot Plugin on MCUXpresso IDE

こんにちは、Luisさん。ありがとうございます。私はWindows 11 Pro 25H2でMIMXRT1176DVMAA (FreeRtos)を使用しています。ベスト、ジュリアン

Re: Github Copilot Plugin on MCUXpresso IDE

こんにちは、ジュリアン

どのようなマイクロコントローラを使用しているのか教えていただけますか?使用しているOSは何ですか?

敬具、ルイス

Re: Github Copilot Plugin on MCUXpresso IDE

こんにちは@ksdbo52さん

Copilot、Gemini などの AI 拡張機能をサポートする VS Code 用の MCUXpresso の使用を検討することもできます。
BR
セレステ
Re: Github Copilot Plugin on MCUXpresso IDE

こんにちは、セレステ。

推薦ありがとうございます。私はすでに nxp プラグインを使用して VSCode を試しました。しかし、実行できませんでした。

事前に構築した.axfをロードしますMCUXpresso IDE の imxrt1176 用の SDK サンプル デバッグ構成を使用します。VSCode への移行パスは何ですか?

ありがとうございます

ジュリアン

Re: Github Copilot Plugin on MCUXpresso IDE

他のコメントで述べたように、回避策としては、AI 拡張機能を備えた VScode 用の MCUXpresso を使用することです。

このツールのインストール、フラッシュ、デバッグに関する追加情報については、 MCUXpresso for VS Code のドキュメントを参照してください。

敬具、ルイス

Re: Github Copilot Plugin on MCUXpresso IDE

こんにちは、ジュリアン

MCUXpresso IDE から Visual Studio コードにプロジェクトをインポートするための移行パスについては、次のドキュメントで説明します。

MCUXpresso IDE プロジェクトコンバーター — MCUXpresso for VS Code ドキュメント

プロジェクトをVisual Studioにインポートした後、右クリックしてバイナリユーティリティオプションを使用して.binを作成できます。選択したターゲットをフラッシュする手順については、こちらにドキュメントへのリンクがあります。Flash — MCUXpresso for VS Code ドキュメント

それがあなたにとってうまくいくかどうか、また他に何か必要なことがあればお知らせください。

敬具、ルイス

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎03-07-2026 02:35 AM
更新人: