2321931_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2321931_zh-CN

2321931_zh-CN

MCUXpresso 与 FRDM-MCXN947 SDK 不兼容?

我安装了 mcuxPressoide_25.6.136.exe,首次启动时选择了 " 下载并安装 SDKs ",然后选择 " 安装和导入示例 " 从 IDE 中安装了 FRDM-MCXN947 SDK(参见 1.png)。

我导入了"lwip_httpsrv_freertos_cm33_core0" 示例。它构建和运行良好,但我想添加一些 SDK 元器件,所以 R-click 项目-> SDK 管理-> 管理 SDK 元器件。在 " SDK 组件管理 " 对话框中选择驱动程序-> 设备-> SDK 驱动程序-> dac、" OK " 和 " OK ",然后在接下来的两个对话框中选择 " 替换 "(参见 2.png 和 3.png)。现在它无法构建(参见 版本 1.txt)。

即使我只是 R 键点击项目-> SDK 管理-> 刷新 SDK 组件,版本还是中断了(参见 build 2.txt)。

请问我可能做错了什么?

Re: MCUXpresso incompatibility with FRDM-MCXN947 SDKs?第 2 段的意思是 " 即使我只是 R 键点击项目-> SDK 管理-> 刷新 SDK 组件 *在全新导入时* 版本也已中断(参见 build 2.txt)。

我认为这两种情况的问题都出在 lwipopts.h 上。和 FreeRTOSConfig_Gen.h被替换为不兼容的版本
Re: MCUXpresso incompatibility with FRDM-MCXN947 SDKs?

谢谢您的回复,爱丽丝。今天我又试着做了一次同样的操作,但对话框的数量减少了。我像以前一样导入了 " lwip_httpsrv_freertos_cm33_core0 " 示例,并检查了它的编译是否正确。那我就

右键点击项目-> SDK 管理-> 管理 SDK 元器件

选择驱动程序-> 设备-> SDK 驱动程序-> dac," OK "

" 是的 " 在 " SDK 元器件管理 " 对话框中,

随后会显示一个进度对话框,然后返回调试视角。现在它无法构建。


Re: MCUXpresso incompatibility with FRDM-MCXN947 SDKs?

你好@david_wells

是的,项目中已经存在一些文件。我建议选择 "保留现有",因为原始项目需要它们。
如果仍然遇到问题,请告诉我您添加了哪个驱动程序。
 
谢谢!
 
BR
爱丽丝
 
Re: MCUXpresso incompatibility with FRDM-MCXN947 SDKs?

你好@david_wells

我这边进行了测试,并为您录制了一段视频,请参见附件。
这个 FreeRTOS 演示需要更多时间来构建。
我建议创建一个新的 MCUXpresso IDE 工作区,再次导入此演示,然后按照您的步骤进行测试。

谢谢。
 
BR
爱丽丝
 
标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎03-07-2026 04:28 AM
更新人: