2321847_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2321847_zh-CN

2321847_zh-CN

s32k116LATOMFMT

芯片上电后,复位引脚的电压一直是1.14v,处于拉低状态。代码无法写入image.pngimage.png

Re: s32k116LATOMFMT我用的是s32ds arm2.2版本的ide。 直接将RST引出与DNG短接进行复位。但是我现在程序下载不进去,也用过官方历程根据网上操作直接进行下载也还是不行。报错有以下几种都出现过:第一种:Error in services launch sequenceStarting J-Link GDB Server timed out. 第二种:'Launching pressure Debug_FLASH' has
encountered a problem.
J-Link GDB Server failed:Could not connect to target. Please check if targetis powered and if ribbon cable is pluggedproperly. For more details, see the JLinkGDBServerCL.execonsole.
Re: s32k116LATOMFMT

Hi

请问使用的哪种编程器?PEMicro还是Segger

复位方式是否切换过引脚硬件复位而不是通过指令?

空芯片因为没有程序就是会周期性复位的,reset引脚会观察到周期性脉冲。下载完程序后就不会再复位了。

Best Regards,
Robin

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-26-2026 02:47 AM
更新人: