2321721_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2321721_ja-JP

2321721_ja-JP

KW47: wireless_ranging_bm の RF スイッチングの例

こんにちは、

wireless_ranging_bm の例を実行するときに RF スイッチングは発生しますか?はいの場合、

1) RF_GPIO_4(PTD1) と RF_GPIO_5(PTD2) はどのように構成されますか?コードをトレースしましたが、これらの 2 つのピンのピン構成は見つかりませんでした。

2) 切り替えを制御しているのは誰ですか?(測距デモアプリまたはNBU)

よろしくお願いします。

Re: KW47: RF switching on wireless_ranging_bm example

こんにちは、
あなたの調子が良いといいのですが。


アンテナ切り替えを使用する測距操作の場合、測距シーケンス マネージャ (RSM) は、ローカリゼーション コントロール (LCL) モジュールに切り替えトリガーを提供します。詳細については、KW47 リファレンス マニュアルの 52.4.4.2 トランシーバを参照してください。


wireless_rangingの例では、RFスイッチのピン構成はpin_mux.cで定義されています。関数 BOARD_InitRFSwitchControlPins()。KW47-LOC は、異なる RF_GPO および pin-mux 設定 (PTD1、PTD2、PTD3) のセットを使用します。BLE ローカリゼーション アプリケーションのデバッグ GPIO およびアンテナ切り替え IO を設定する API PLATFORM_InitLcl を参照してください。PTD1、PTD2、PTD3 のセットアップが含まれています。


よろしくお願いします、
アナ・ソフィア。

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-27-2026 02:27 AM
更新人: