2321147_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2321147_zh-CN

2321147_zh-CN

MPC5744P , RESET_B 始终保持低电平

您好,

在使用 MPC5744P 的自定义板上,RESET_B 处于低电平有效状态。

  • RESET_B 具有 10k 上拉至 3.3V 的电压

  • 没有外部设备驱动它

  • 存在 3.3V 和 1.25V 电压轨

  • RESET_B 至接地电阻(电源关闭):8kΩ

  • JTAG 断开:仍为 0V

我有一个 S32 设计工作室,我不断收到警告:在刷机程序时因此未检测到设备

在什么内部条件下,微控制器会保持 RESET_B 钳位低电平(我没有连接 EXT_POR_B 引脚而且 VPP_TEST 引脚已接地)?

首次闪光是否需要特定的表带或测试模式配置?

Re: MPC5744P , RESET_B staying Low all time

你好

在什么内部条件下,微控制器会保持 RESET_B 钳位低电平(我没有连接 EXT_POR_B 引脚而且 VPP_TEST 引脚已接地)?

由于RESET是双向的,任何内部RESET都将传播到外部引脚。由于您的RESET线路始终处于活动状态,我预计您会遇到RESET升级的问题。

首次闪光是否需要特定的表带或测试模式配置?

据我所知没有。默认情况下,此设备上的 SWT 处于禁用状态,如果您的 SBC WDOG 也没有问题。

此外,如果芯片中没有 SW,代码将在 BAM 中循环。

检查所有电压是否都在指定范围内,即 VDD_HV 和 VDD_LV。检查核心电压等级。

顺祝商祺!

Peter

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎04-08-2026 03:29 AM
更新者: