どの電源ドメイン (V11、V15、VDD_HV_A、VDD_HV_B など) がコントローラー上のどのブロックに電力を供給しているかの概要はありますか?特に、V11、V15、VDD_HV_A、VDD_HV_B については、どのペリフェラルがどの電源ドメインから供給されるかについての説明が見つかりませんでした。データシートの表 2 の絶対最大定格では、非常に大まかな説明のみが記載されています。
こんにちは@DirkEtzlerさん、
S32K3—パワーマネージメントトレーニングプレゼンテーションを参照してください。
Julin_AragnM_1-1771518891378.png
モジュールについては、S32K3XX リファレンス マニュアルの31.7 章(モジュール リセット ステータス) を参照してください。この章には、どのモジュールがどのドメイン (スタンバイまたは実行) にあるかが記載されています。
使用しているデバイスに応じて、PMC のブロック図については、第 42/43/44/45 章(電源管理) を参照してください。
Julin_AragnM_2-1771519284572.png
最後に、Excel シートS32K3XX_IOMUX.xlsx (S32K3 リファレンス マニュアルの埋め込み添付ファイル) の「IO 信号テーブル」タブの「I/O 電源ドメイン」列で、どのパッドがレールVDD_HV_Aに関連し、どのパッドがVDD_HV_Bに関連しているかを確認できます。
よろしくお願いします、
ジュリアン