2318870_zh-CN

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2318870_zh-CN

2318870_zh-CN

S32K344 OTA 演示

您好,


我想使用 Design Studio 3.4/3.5 试试 S32K344 的演示,看看内存交换是如何完成的。我尝试安装 SW32K3_OTADEMO_0.8.0_D2203.exe、但我仍然无法在 DS 3.4 中看到任何示例代码。请帮帮我。

jerryrig_0-1771311559550.pngjerryrig_0-1771311559550.png


Re: S32K344 OTA DEMO

你好@jerryrig


OTADEMO 的版本说明显示,S32 Design Studio 3.4 和 RTD 1.0.0需要 HF02 才能导入和版本项目。这是非常老的 RTD 版本,演示版尚未更新到其他/更新的版本。因此,您可以使用它进行评估,然后再改用最新的 RTD。


可以在以下路径找到版本说明:

c:\NXP\SW32K3_OTADEMO_0.8.0\SW32K3_OTADEMO_0.8.0_ReleaseNotes.pdf

lukaszadrapa_0-1771326011872.pnglukaszadrapa_0-1771326011872.png

如果您只想测试交换,请看这篇文章:

https://community.nxp.com/t5/S32K/s32k3-flash-swap-requirements/m-p/1920123/highlight/true#M38475

我在那里介绍了如何编写 AB 交换的简约代码。这只是一项简单的 HSE 服务,无需其他服务。


要查看哪个分区处于活动状态,请参阅 DCMSTAT 寄存器。HSE 固件参考手册修订版中对此进行了描述。第 264 页的 2.7。


此致,

Lukas

Re: S32K344 OTA DEMO

谢谢,我会按照您提供的步骤和信息进行操作。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎03-25-2026 03:26 AM
Updated by: