VSCode からフラッシュを消去すると、次の画面が表示されます。
J-Link 接続はまだ確立されていませんが、コマンドには必要です。
USB経由でJ-Linkに接続しています... OK 。
ファームウェア: J- Trace PRO V3 コンパイル日: 2026年2月11日12:15:28
ハードウェアバージョン: V3.00
シリアル番号: 1223000056
ライセンス: RDI、FlashBP、FlashDL、JFlash、GDB
IP アドレス: DHCP (アドレスなし)まだ受け取っていません)
エミュレータにはRAWTRACE機能がある
VTref = 1.760V
ターゲット接続はまだ確立されていませんが、コマンドには必要です。
デバイス「MIMXRT600_UFL_L0」が選択されました。
SWD経由でターゲットに接続する
InitTarget() 開始
******************************************************
J-Link スクリプト: i.MXRT6xx Cortex-M33 コア J-Link スクリプト
******************************************************
DAP-IDコード: 0x002A0000
InitTarget() 終了
ID 0x6BA02477の SW-DP が見つかりました
DPIDR: 0x6BA02477
APマップをスキャンして利用可能なすべてのAPを見つける
AP[ 1 ]: APマップの終端に達したため、APスキャンを停止しました
AP[ 0 ]: AHB-AP (IDR: 0x84770001 )
APマップを反復処理して使用するAHB-APを見つける
AP[ 0 ]: コア発見
AP[ 0 ]: AHB-AP ROM ベース: 0xE00FE000
CPUIDレジスタ: 0x410FD213 。実装者コード: 0x41 (ARM)
機能セット: メインライン
Cortex-M33 r0p3、リトルエンディアンが見つかりました。
FPUnit: 8 つのコード (BP) スロットと0 つのリテラル スロット
セキュリティ拡張: 実装済み
セキュアデバッグ:有効
CoreSight コンポーネント:
ROMTbl[ 0 ] @ E00FE000
[ 0 ][ 0 ]: E00FF000 CID B105100D PID 000BB4C9 ROMテーブル
ROMTbl[ 1 ] @ E00FF000
[ 1 ][ 0 ]: E000E000 CID B105900D PID 000BBD21 DEVARCH 47702A04 DEVTYPE 00 Cortex-M33
[ 1 ][ 1 ]: E0001000 CID B105900D PID 000BBD21 DEVARCH 47701A02 DEVTYPE 00 DWT
[ 1 ][ 2 ]: E0002000 CID B105900D PID 000BBD21 DEVARCH 47701A03 DEVTYPE 00 FPB
[ 1 ][ 3 ]: E0000000 CID B105900D PID 000BBD21 DEVARCH 47701A01 DEVTYPE 43 ITM
[ 1 ][ 5 ]: E0041000 CID B105900D PID 002BBD21 DEVARCH 47724A13 DEVTYPE 13 ETM
[ 1 ][ 6 ]: E0042000 CID B105900D PID 000BBD21 DEVARCH 47701A14 DEVTYPE 14 CSS600-CTI
[ 0 ][ 1 ]: E0040000 CID B105900D PID 000BBD21 DEVARCH 00000000 DEVTYPE 11 Cortex-M33
Cortex-M33 が特定されました。
リセット遅延: 0ミリ秒
リセット タイプ NORMAL: SYSRESETREQ および VECTRESET ビットを介してコアとペリフェラルをリセットします。
ResetTarget() 開始
外部フラッシュをリセットする
監視ポイントを設定する
AIRCR経由でSYSRESETREQを実行する
クリアウォッチポイント
ResetTarget() 終了
アドレス範囲が指定されていない場合は、Erase Chipが実行されます。
デバイスを消去しています...
J-Link: フラッシュ ダウンロード: 合計所要時間: 0.703秒 (準備: 0.501秒、比較: 0.000秒、消去: 0.201秒、プログラム: 0.000秒、検証: 0.000秒、復元: 0.000秒)
******エラー: チップの消去中にタイムアウトが発生しましたが、コアは停止しません。(PC = 0x1300B84A 、XPSR = 0xA1000000 、SP = 0x000097C8 )!
エラー: エラー コード - 5で消去が返されました。
スクリプトのプロセッシングが完了しました。
そして点滅するには...
[ 2026-02-13T12:17:05.672 ] [proc] [info]コマンド: C:\PEMicro\gdbserver\pegdbserver_console.exe -showhardware
[ 2026-02-13T12:17:05.676 ] [proc] [info]コマンド: C ":\Program Files\SEGGER\JLink\JLinkGDBServerCL.exe" -listprobes USB
[ 2026-02-13T12:17:05.679 ] [proc] [info]コマンド: C:\NXP\LinkServer_25. 12 . 83 \LinkServer.exe プローブ --json
[ 2026-02-13T12:17:07.195 ] [proc] [info]コマンド: C:\Users\mark.scheble\.mcuxpressotools\arm- gnu-toolchain-14.2.rel1-mingw-w64-x86_64-arm-none -eabi\bin\arm- none-eabi-gcc.exe --version
[ 2026-02-13T12:17:07.200 ] [proc] [info]コマンド: C:\NXP\MCUXpressoIDE_24. 12 . 148 \ide\tools\bin\arm- none-eabi-gcc.exe --version
[ 2026-02-13T12:17:07.246 ] [proc] [info]コマンド: cmake -DFORMAT=json -P verify-toolchain.cmake
[ 2026-02-13T12:17:07.861 ] [proc] [情報] { "ZEPHYR_TOOLCHAIN_VARIANT" : "zephyr" , "SDK_VERSION" : "0.17.4" , "ZEPHYR_SDK_INSTALL_DIR" : "C:/Users/mark.scheble/zephyr-sdk-0.17.4" }
[ 2026-02-13T12:17:07.862 ] [proc] [info]コマンド: C:\Users\mark.scheble\zephyr- sdk-0.17 . 4 \arm-zephyr-eabi\bin\arm- zephyr-eabi-objcopy.exe -I elf32-littlearm -O ihex C:/Users/mark.scheble/git_repos/mimxrt685_hi_res/build/zephyr/zephyr.elf zephyr.hex
[ 2026-02-13T12:17:07.896 ] [proc] [info] Cmd: C ":\Program Files\SEGGER\JLink\JLink.exe" -if SWD -speed auto -commanderscript c:\Users\mark.scheble\git_repos\mimxrt685_hi_res\script.jlink -device MIMXRT600_UFL_L0 -SelectEmuBySN 1223000056
[ 2026-02-13T12:17:12.992 ] [proc] [error] C:\Program Files\SEGGER\JLink\JLink.exe がコード1で終了しました
[ 2026-02-13T12:17:12.992 ] [proc] [error] SEGGER J-Link Commander V7.54b ( 2021年9月14日16:13:05にコンパイル)
DLLバージョンV7.54b 、 2021年9月14日16:11:46にコンパイル
J-Link コマンド ファイルが正常に読み取られました。
スクリプト ファイルをプロセッシングしています...
J-Link Commanderはエラー時に終了するようになりました
J-Link 接続はまだ確立されていませんが、コマンドには必要です。
USB 経由で J-Link に接続しています...同期されていません、再同期しています...
同期されていません。再同期しています...
同期されていません。再同期しています...
失敗: J-Linkに接続できません
スクリプトのプロセッシングが完了しました。