2317849_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2317849_ja-JP

2317849_ja-JP

i.MX RT1170 における GPIO 命名の違い(「gpio_mux_io」と「gpio_io」)の説明

こんにちは、

i.MX RT1170 の設定ツールで、GPIO 信号の命名がポート番号によって異なることに気付きました。
GPIOポート1~6の信号は「 gpio_mux_io 」とラベル付けされ、GPIOポート7~13の信号は「 gpio_io 」とラベル付けされます。

mastupristi_0-1770985312922.png


この命名法の違いの理由を明確にしていただけますか?

この区別は非常に具体的であり、これらの GPIO グループ間に根本的なアーキテクチャ上または機能上の違いがある可能性があることを示唆しています。

技術的な根拠を理解することで、特に電気的特性、MUX 機能、または低電力動作がマターになるデザインの場合、GPIO ポート間で信号を割り当てるときに、より情報に基づいた決定を下すことができます。

特に知りたいのは、以下の点です。

  • GPIO1~GPIO6とGPIO7~GPIO13が異なるI/Oサブシステムまたはドメインに属しているかどうか
  • 2つのグループがMUXの柔軟性、パッド制御機能、またはデフォルト機能に関して異なる場合
  • あるグループからピンを選択する場合と他のグループからピンを選択する場合の実用的な設計上の考慮事項や制限があるかどうか
  • この違いを説明するドキュメント参照もいただければ幸いです。

サポートありがとうございます。

よろしくお願いします

Re: Clarification on GPIO naming difference (“gpio_mux_io” vs “gpio_io”) on i.MX RT1170

こんにちは@mastupristi

これらの GPIO グループ間の主な違いは、各ポートが属する電源ドメインです。これは第2.1.2章の図でより明確に確認できます。RM では「システム バス ダイアグラム」というタイトルです。この図では、ポート 1 ~ 6 は WAKEUPMIX ドメインにあり、ポート GPIO 7 ~ 12 は LPSRMIX ドメインにあり、GPIO 13 は SNVSMIX ドメインの一部です。
さらに、各 GPIO ピンは異なる機能と代替構成をサポートします。RM の第 12.4 章「メモリ マップとレジスタ定義」も確認することを強くお勧めします。各ピンに使用可能なオプションが詳細に説明されています。
GPIO ピンの電気的仕様と制限については、データシートのセクション 4.3「I/O パラメータ」を参照してください。
最後に、設計プロセスをサポートできるハードウェア設計ガイドラインドキュメントもあります。このドキュメントの第 8 章「未使用ピン」には、未使用ピンの処理に関する推奨事項が記載されています。

他にご質問がございましたらお知らせください。

BR
ハビブ

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-14-2026 02:30 AM
Updated by: