2317748_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2317748_ja-JP

2317748_ja-JP

A53側からHSEにアクセス中に再起動の問題が観察されました

こんにちは、


顧客: ボッシュ

HSE FW バージョン - HSE_FW_S32G3XX_9_2_63_0

A53 側から HSE にアクセスすると、再起動の問題が発生しています。MU 割り当ての詳細は次のとおりです。
 MU0とMU3 に割り当てられている M7側
 MU1とMU2 に割り当てられている A53側

M7側手順:

1. MUをアクティブに設定して有効にし、ドメインを0に割り当てました

DhvaniSinghal_0-1770977032713.png


2. mu0経由で送信される他のMUをアクティブ化する要求

DhvaniSinghal_1-1770977034666.png



テスト結果: M7 側からすべての MU に問題なくアクセスできます。

A53側の手順:

1. ホストVMでMU2、ゲストVMでMU1を使用してHSEドライバを有効にする

s32-hse -v -i200 -m1 -o16 -c16 & -> A53 ゲストVM
s32-hse -v -i200 -m2 -o32 -c16 & -> A53 ホストVM

2. MU2チャネル/dev/hse/32経由でHSE fwバージョンを読み取るためのサンプルテストアプリケーションをホストVMに作成しました。

DhvaniSinghal_2-1770977032694.png


テスト結果: サンプル アプリケーションから hse インターフェイス (/dev/hse/32) を開こうとするたびに、ボードが再起動されます。

DhvaniSinghal_3-1770977032663.png

sharedMemChunkSize が 0 に設定されていないことを確認しました (すべての MU インターフェイスの sharedMemChunkSize フィールドが 0 に等しい場合、XRDC は無効になります)。sharedMemChunkSize = 0 で再テストしたところ、前述の変更で同じ結果が見られました。

参考までにログを添付します:

BSSM: 有効HSE_FW優先度: 重要Re: Restart issue observed while accessing HSE from A53 side
とりあえずこの問題は解決しました。これは、Bosch を代表して QNX チームに提起されたものです。しかし、チームはこの問題がHSEファームウェアに関連していると指摘しました。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎03-07-2026 03:27 AM
Updated by: