2317478_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2317478_ja-JP

2317478_ja-JP

MCUXpressoでサポートされているeMMCバージョン

こんにちは、みんな

eMMC から起動し、MCUXpresso を使用してイメージを作成しようとしています。

質問なのですが、ツールとドライバではどのバージョンがサポートされるのでしょうか?

eMMCの最新バージョン(v5.1B)を見つけました昨年リリースされたものです。

新しいバージョンでも正常に動作していますか?

ブートROM|ブート|フラッシュRe: Supported eMMC version in MCUXpresso

こんにちは@ljs1004さん

NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。


i.MX93 は MCU ではなく、アプリケーション プロセッサであることに注意してください。


データシートによると、サポートされている eMMC 規格は eMMC 5.1 です。バージョン 5.1 と 5.1b の具体的な違いについては完全には把握していませんが、互換性を確保し、予期しない問題を回避するために、eMMC 5.1 に厳密に準拠したデバイスを使用することをお勧めします。


よろしくお願いします、
チャビラ


Re: Supported eMMC version in MCUXpresso

ご返信ありがとうございます。

正常に起動しないという問題が発生しています。

したがって、MCUXpresso で eMMC バージョンを確認する手順があるかどうかを知りたいです。

特にv5.1Bでは以下の変更があります:

EXT_CSD[192] : 0x8 -> 0x9



タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎03-04-2026 02:41 AM
更新者: