2316722_zh-CN

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2316722_zh-CN

2316722_zh-CN

用于 FeliCa 读写器的 PN7220 命令 数字协议要求 规范 认证

我们的读取器使用的是恩智浦 PN7221。

我们的读卡器需要处理 Felica 卡。

因此,我们需要通过https://www.felicatech.org/readerwriter/pdf/FeliCa_ReaderWriter_Digital_Protocal_Requirements_E_1_23... 的 Felica R/W 数字卡协议要求规范中规定的测试。

请参见第 18 页的表 3 和表 4。

我不太了解 PN7221 中使用的 NCI 命令。

请告诉我 NCI 命令的用途:

1.民意调查 F 型 Felica 卡。

2。修改 poll 命令中的轮询参数,例如系统代码。

3.打开射频。

4.关闭射频。

5.发送 Felica 命令的 NCI 命令见表 3 和表 4。


谢谢!

雷蒙德


Re: PN7220 Commands For FeliCa Reader/Writer Digital Protocol Requirements Specification Certificait

你好,我是法比安,我被派来支持你的案子。

感谢您对我们的产品感兴趣。

您可能已经注意到,为了使用 PN722x 对 Felica 卡进行适当的轮询,我们没有任何可以参考的示例。PN7220 支持 Felica 卡,其配置见第 19 节附件 C:射频协议配置索引。

这些配置可通过我们的图形用户界面完成:NFC Cockpit。但是,在自己的应用程序中加载配置的实施工作必须由各自的开发团队完成。

此外,使用 PN7160 示例作为构建 NCI 命令的参考对您的应用程序非常有用。该集成电路也使用 NCI 2.0,这意味着命令将非常相似。不过,还是建议使用 Cockpit 和 PN722x 数据表。

Re: PN7220 Commands For FeliCa Reader/Writer Digital Protocol Requirements Specification Certificait

抱歉,我错过了粘贴文档链接的机会:PN722X NFC 控制器

Re: PN7220 Commands For FeliCa Reader/Writer Digital Protocol Requirements Specification Certificait

感谢您的回复。

只是想确认一下。

请告诉我您参考的是恩智浦的哪个文档:

第 19 节 附件 C:射频协议配置索引。

Re: PN7220 Commands For FeliCa Reader/Writer Digital Protocol Requirements Specification Certificait

不用担心。再次感谢。

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-16-2026 02:22 AM
更新者: