2315905_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2315905_ja-JP

2315905_ja-JP

低電力モード imx8mn、M7 が RUN モード、A53 がディープスリープ可能

こんにちは、


低電力モードに関する AN13400 アプリケーション ノートを確認しましたが、以下の実装にまだ問題があります。


私は imx8mn nano ddr3l ボードを持っています。現在の目標は、ddr3 と m7 コアをオンのままにして、a53 をスリープ モードにすることです。これは可能ですか、カーネルまたは ATF にパッチを適用する必要がありますか。正しい方向を指し示してもらいたい


よろしくお願いします。

i.MX 8M | i.MX 8M ミニ | i.MX 8M ナノRe: Low power mode imx8mn, M7 in RUN mode while A53 in deep sleep possible

いくつかのテストを行った後、TCM から m7 を実行する場合にのみ、a53 のディープ スリープ モードに入り、m7 を実行できるようになりました。ただし、m7 を XIP から実行する必要はなく、echo mem > /sys/power/state を実行しようとすると、a53 dsm に入ることができません。


何か解決策はありますか。

Re: Low power mode imx8mn, M7 in RUN mode while A53 in deep sleep possible

こんにちは@adevnani

NXP サポートにお問い合わせいただきありがとうございます。


あなたが達成しようとしていることは可能であるはずです。ただし、現時点では i.MX8MN に適切なパッチは提供されていません。


アプリケーションノートAN12195は i.MX8MQ 用に書かれていますが、一般的なアプローチと概念は同様であり、実装のガイドとして使用できます。


i.MX8MQ のパッチはここからダウンロードできます。
必要な変更はATFで行う必要があることに注意してください。

この段階では、必要な電源ドメインが有効なままであることを確認するために、リファレンス マニュアルを用意しておくことを強くお勧めします。


よろしくお願いします、
チャビラ

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-13-2026 02:29 AM
更新者: