2315771_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2315771_ja-JP

2315771_ja-JP

低クロック周波数のI3C

こんにちは特定のユースケースで、 MCXN556でI3Cを10kHz程度の低いクロック周波数で動作させる必要があり、転送にはeDMAではなくSmartDMAを使用しています。注意すべき設定や構成の詳細はありますか?ありがとう

通信と制御(I3C | I2C | SPI | FlexCAN | イーサネット | FlexIO)MCX NRe: I3C with low clock frequency

こんにちは@Bruce_Teng

I3C を 10 kHz 程度の低いクロック周波数で実行したい場合。

これらは変更できます。

Harry_Zhang_0-1770778743043.png

EXAMPLE_I3C_OD_BAUDRATE はオープンドレインのボーレートです。

EXAMPLE_I3C_PP_BAUDRATE はプッシュ プル ボーレートです。

BR

ハリー

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-11-2026 02:28 AM
Updated by: