2315726_zh-CN

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2315726_zh-CN

2315726_zh-CN

S32K3xx,MCU CMU 时钟容差

队员们好

在 RTD 5.0.0 中,CMU_FC MCAL MCU(3%, 3.3% 和 1.1% )中存在这种容差。

danielmartynek_1-1770736598050.png


在 RTD 6.0.0 中,每个 CMU_FC 均改为 5% 。

Clock_Ip_Cfg,c(生成代码)。

danielmartynek_2-1770736693482.png


RTD 5.0.0 和 6.0.0 中的值。

如何选定的?


谢谢!

BR,丹尼尔






RTDRe: S32K3xx, MCU CMU clock tolerance

你好,我是@danielmartynek

参考时钟和监视器时钟如下表所示:

Nhi_Nguyen_0-1770801460085.png

在 RTD500 中,参考变化和监视器时钟变化似乎是 SW 团队的固定值,如 CMU_FC 中的序列一样:

Nhi_Nguyen_1-1770801663513.png

从 RTD600 开始,它们的变化值可以在配置中进行配置,因为每个时钟都定义了变化值:

Nhi_Nguyen_2-1770801861176.png

顺祝商祺!

Nhi


Re: S32K3xx, MCU CMU clock tolerance

你好,@Nhi_Nguyen

感谢您的回复。

RTD 5.0.0 已经清除。


我想我明白了混淆的根本原因。

使用 RTD 6.0.0 (S32DS 3.6.1 / 3.6.2)根据版本说明),用户应手动覆盖配置文件,因为配置工具没有该功能。

仅适用于 RTD 7.0.0(S32DS 3.6.4、版本说明),我看到这是在配置工具中配置的。

danielmartynek_0-1770805348373.png






Re: S32K3xx, MCU CMU clock tolerance

你好,我是@danielmartynek

支持在 EB 中配置 RTD600 的偏差。通常,EB 和 DS 应在每个版本中同步。所以,这很奇怪。

Nhi_Nguyen_0-1770862154782.png

是的,我在 DS 中检查了 RTD600,但该工具还不支持偏差。

顺祝商祺!

Nhi


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-13-2026 04:25 AM
更新人: