2315031_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2315031_ja-JP

2315031_ja-JP

ENEDC(S32K3)に関する質問

こんにちはチーム


K3のENEDCについてお伺いしてもよろしいでしょうか?


顧客は RTD 付きの MCAL を使用します。

しかし、ENEDC に関する RTD の情報は見つかりませんでした。


Luke_Chun_0-1770686241293.png


MSCM からは、ISR コア割り当て構成のみが表示されます。

Luke_Chun_1-1770686316933.png


RTD(MCAL) を使用して ENEDC を有効にする方法を教えてください。


ありがとう。


SAFETY_SW出典: 直接顧客出典: NXP社内Re: Question about ENEDC(S32K3)ご説明ありがとうございます!Re: Question about ENEDC(S32K3)

こんにちは@Luke_Chun 、

RM の説明から私が理解したところによると、ガスケットから FCCU へのレポート パスをアクティブにしたい場合は、これらのビットを有効にする必要があります。
このため、sCheck はこれらのビットを有効にします。そうしないと、レポート パスをテストできなくなります。

これは必須の設定であること、そしておそらく多くの K3 お客様がこの設定に気付いていない (関連する FCCU チャネルを有効にするだけで、これらのビットは有効にしない) ことには同意します。

敬具、
ラドスラフ

Re: Question about ENEDC(S32K3)

こんにちは@RadoslavB


ご説明ありがとうございます。しかし、ENEDC の提案についてはよく分かりません。

私の理解を確認していただけますか?



ENEDC では「TEST」のみを使用する必要がありますか?

または

セーフティアプリケーションを有効にする必要はありますか?(たとえば、ユーザーが eDMA 読み取りのチェックを使用したい場合は、ENEDC のビット 2 を FCCU 構成で手動で「設定」します。)


Luke_Chun_0-1770768870540.png



ありがとう。


Re: Question about ENEDC(S32K3)

こんにちは@Luke_Chun 、

SAF で MSCM ペリフェラルレジスタを構成する要求はありません。
sCheck テストは、関連する EDC ガスケットの潜在的な障害をテストするときにこれらのレジスタを内部的に有効にしますが、アプリケーションに対してこれらのビットを有効にすることはどの NXP SW でもカバーされていません。

したがって、お客様はこれらのレジスタを手動で有効にする必要があります。
S32K5 の場合、これらのレジスタをイネーブルメントの sBoot チェックが定義されていますが、繰り返しますが、私の知る限り、構成はどの NXP SW の範囲にも含まれていません。

敬具、
ラドスラフ

Re: Question about ENEDC(S32K3)

こんにちは@Luke_Chun 、

セーフティドライバーに関連する問題はサポートしていません。彼らにサポートを依頼するには、投稿で「RTD」ラベルを削除し、「Safety_SW」ラベルのみを残す必要があります。または、Safety_SW のみに新しい投稿を作成することもできます。

よろしくお願いいたします。

ダン

Re: Question about ENEDC(S32K3)

こんにちは@DanNguyenDuy


更新情報をありがとうございます。

セーフティドライブも確認しましたが、どれがENEDCに関係するのかわかりませんでした...

どうやって確認すればいいのでしょうか?


よろしくお願いします。

Re: Question about ENEDC(S32K3)

こんにちは@Luke_Chun 、

RTD ドライバーは ENEDC の構成ではサポートされていません。私の観点からすると、このレジスタは FCCU に関連しているため、セーフティドライバのモジュールでこの機能を確認する必要があります。

よろしくお願いいたします。

ダン

Re: Question about ENEDC(S32K3)

K3 HW セーフティマニュアルからの抜粋を追加します:

RadoslavB_1-1770887386620.png


したがって、現時点ではこの AoU に従うかどうかはお客様の責任です。構成とチェックは現時点では NXP ではサポートされていません。

敬具、
ラドスラフ

Re: Question about ENEDC(S32K3)

こんにちは@Luke_Chun 、

INTM ペリフェラルの構成がサポートされており、RTD プラットフォーム プラグイン - 割り込みモニターで見つけることができます。

SAF 側では、sCheck は INTM 潜在的障害テストを備えていますが、sBoot は INTM 構成レジスタをチェックしません。私の意見では、割り込みがセーフティ関連の障害の検出/反応メカニズムである場合、SM1.INT_MON はアクティブである必要があり、顧客は SM4.INT_CHK を満たす必要があり、sBoot はそのような構成を再確認する必要があります。

敬具、
ラドスラフ

Re: Question about ENEDC(S32K3)

こんにちは@RadoslavB


もう1つ質問してもよろしいでしょうか?



INTM_MMはどうでしょうか?

これは ENEDC でも同じですか?

(RTD または SAF は INTM_MM 有効構成をサポートしていません。ユーザーはユーザー コードによって INTM_MM の構成を行う必要があります。


ありがとう。

 

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-27-2026 02:27 AM
更新者: