S32DS 3.6.6にアップデート後構成ツールの周辺機器タブを使用すると、他のコンポーネントへの移行に関する奇妙なメッセージが表示されるようになりました。
これは何についてですか?
こんにちは@Henrik-Wires
現在インストールされているパッケージのバージョンを教えていただけますか?
さらに、可能であれば、ステップバイステップのガイドや実行したアクションの正確な順序を共有してください。これにより、私の側で問題を再現し、発生している動作をよりよく理解できるようになります。
BR、ヴェインB
新しい空のプロジェクトでもこのメッセージが表示されます。
ファイル -> 新しいS32DSアプリケーションプロジェクト
S32K396を選択
GCC 10.2を選択
次
RTD SDKを追加する
仕上げる
周辺機器設定ツールを開きます。移行ポップアップが表示されます。
ポップアップを削除することはできないようです。mex が開かれるたびに表示されます。
こんにちは@Henrik-Wires
S32DS 3.6.6のクリーンインストールを実行しました。私の側では問題を再現できません。
確認ですが、S32K394 および S32K396 派生製品用の S32 構成ツール R1.8.2 NPI データ パッケージをインストールしましたか?S32 構成ツール パッケージ?
S32DS 3.6.6
S32K3xx開発パッケージ3.6.4(DS 3.6.6 に同梱)
S32K396 RTD 7.0.0
新しい空のプロジェクトでもポップアップが表示されます。ファイル -> 新規 -> S32DS プロジェクト。S32K396。GCC 10.2。RTD 7.0.0。MEX ファイルを開き、ペリフェラルタブに移動します。
移行をクリックしても何も起こらないようです。MEX ファイルを再度開くと、同じポップアップが再度表示されます。
このメッセージを初めて目にしたのは、S32DS 3.6.5 からアップグレードした後でした。その後、S32DSを完全にアンインストールし、S32DS 3.6.6を再インストールしました。最初は問題は解決したように見えましたが、すぐに元に戻ってしまいました。
インストールの詳細レポートを添付しようとしましたが、システムが txt ファイルのアップロードを好まないようです。
はい、私の理解ではインストールされています。以下を参照してください。
mex をリロードするたびにこのポップアップが表示される以外はすべて動作します。
現在のインストールレポート:
こんにちは@Henrik-Wires
S32DS のインストールの詳細を共有していただきありがとうございます。
あなたが提供した画像では、あなたの設定が私のものと非常に似ていることがわかります (以下に添付された画像を参照してください)。私はFreeRTOS、TCP/IPスタック、eTPUソフトウェアをインストールしていませんが、リストされているパッケージとRTD 7.0.0の互換性を確認しました。それらは完全に互換性があります。したがって、これらのコンポーネントの有無は.mexに影響を与えないはずです。バージョンの不一致がない限り、ファイル。
残念ながら、私の側ではまだ問題を再現できません。可能であれば、プロジェクトを共有していただけますか?IDE で開くと、自分の側で同じエラーが表示されるかどうかを確認できます。
最後に、インストールを確認したところ、XJA1XXX Ethernet PHY リアルタイム・ドライバ AUTOSAR R23‑11 バージョン 4.0.2 がインストールされているものの、このソフトウェアに必要な依存パッケージがインストールされていないことに気付きました。このコンポーネントのソフトウェア リリース ノートを参照して、すべての必須依存関係が正しく含まれていることを確認してください。