2314585_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2314585_ja-JP

2314585_ja-JP

S32 Design Studio での S32K344 SDK のインストール

「S32 Design Studio に S32K344 SDK をインストールしましたが、S32DS アプリケーション プロジェクトを作成するときに SDK を選択できません。なぜ?"

Re: S32K344 SDK installation in S32 Design Studio

こんにちは@ganavi1さん

@DirkEtzler さんは正しいです。

例えばS3K3 RTD 7.0.0 は、NXP GCC 10.2.0 20200723 を使用して開発およびテストされています (SW32K3_S32M27x_RTD_R23-11_7.0.0_D2511_ReleaseNotes.pdf の第 2.7 章に記載されているとおり)。したがって、GCC10.2を使用する必要があります。

よろしくお願いいたします、

パベル

Re: S32K344 SDK installation in S32 Design Studio

こんにちは@ganavi1さん

どのようなツールチェーンを使用していますか?「NXP GCC 10.2 for Arm 32-bit Bare Metal」を選択した場合、SDK が表示されます (下記参照)。ツール チェーンとして「NXP GCC 11.4 for Arm 32 ビット ベア メタル」を選択した場合、SDK は表示されません。

DirkEtzler_0-1770640150586.pngDirkEtzler_0-1770640150586.png

DirkEtzler_1-1770640164331.pngDirkEtzler_1-1770640164331.png


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-10-2026 04:25 AM
Updated by: