こんにちは、エキスパートの皆さん。私は現在s32ds 3.6.3を使用しています。、s32K388用RTD 6.0.0
しかし、freertosでTCP/IPスタックを使用すると、エラー構成が発生し、tcpipスタックでFREERTOSフィールドを選択できません。
サンプルの TCP IP スタック FreeRTOS のみを実行できますが、独自のファイル プロジェクトを構成するとエラーが発生します。これをどうやって直せばいいのでしょうか。
こんにちは@vinmotion 、
プロジェクトに freertos ドライバーがありません:
S32K3XX バージョン 3.0.0 の TCPIP_STACK に必要なため、S32K3 バージョン 6.0.0 CD1 用の FreeRTOS Update-site がインストールされていると思います。
よろしくお願いいたします。
パベル