2314291_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2314291_ja-JP

2314291_ja-JP

FS27 RTDとBMS GEN2 RTDの互換性に関するコンサルティング

こんにちは、専門家の皆様

顧客の新しい BMS プロジェクトでは、 S32K358 + FS27 + BMS GEN2 SDK を使用したいと考えています。

BMS チームから次のことを学びました。
BMS GEN2 SDK AUTOSAR 4.4 R21-11 バージョン0.9.1 CD05および BMS GEN2 SL SDK AUTOSAR 4.4 R21-11 バージョン0.9.1 CD05は来週リリース予定です。S32K3 RTD 6.0.0 との統合をサポートします。
BMS GEN2 SDK は、2026 年第 1 四半期中に BMS リリースv1.0.0S32K3 RTD 6.0.0に移行される予定です。
つまり、 BMS GEN2 SDK は近い将来S32K3 RTD 6.0.0と互換性を持つようになります。

顧客は 24V プラットフォームを必要としているため、FS26 ではなく FS27 を使用したいと考えています。オートモーティブ SW - SBC/PMIC - リアルタイム・ドライバから、次の 2 つのバージョンの FS27 を見つけました。
S32K3xx SBC FS27 R21-11 0.8.0S32K3 RTD 5.0.0ベース)
S32K3 RTD 7.0.0 ベースの SBC FS27 R23-11 1.0.0

Q1.顧客は、S32K3 RTD のバージョンが一貫していないため、FS27 と BMS GEN2 SDK のドライバに互換性がないのではないかと懸念しています。BMS GEN2 SDKS32K3 RTD 6.0.0 を選択した場合、お客様がS32K3xx SBC FS27 R21-11 0.8.0またはSBC FS27 R23-11 1.0.0を使用すると問題が発生しますか?

Q2. FS27にS32K3 RTD 6.0.0に基づくドライバーがありますか?

助けていただけませんか?ご協力をよろしくお願いします!

よろしくお願いいたします
ロビン

お客様情報は次のとおりです:
お問い合わせ名 TengHsaing Wen
メール(お問い合わせ)[email protected]
会社名:XINGMOBILITY

AA SW - 外部デバイス優先度: 中出典: 直接顧客Re: Consulting on the compatibility of FS27 RTD and BMS GEN2 RTD

こんにちは、ヴィクトルさん。

情報をいただきありがとうございます。

S32K3 RTD 6.0.0 に基づく「BMS GEN2 SDK AUTOSAR 4.4 R21-11 バージョン 0.9.1 CD05」はまだダウンロードできません。

ダウンロードできるようになったら、少なくとも正常にコンパイルできるかどうかをテストします。

よろしくお願いいたします
ロビン

Re: Consulting on the compatibility of FS27 RTD and BMS GEN2 RTD

こんにちは、ロビン。

RTD 6.0.0専用のリリースはありませんが、最新バージョン(FS27 1.0.0)下位互換性があるはずです。何か問題がございましたら、お知らせください。

よろしくお願いいたします、ヴィクトル

Re: Consulting on the compatibility of FS27 RTD and BMS GEN2 RTD

このトピックは調査するためにチームにリダイレクトされました。

連絡先: Razvan Tilimpea / Cristian Durla または Viktor Obr

Re: Consulting on the compatibility of FS27 RTD and BMS GEN2 RTD

こんにちは、ヴィクトルさん。

「BMS GEN2 SDK AUTOSAR 4.4 R21-11 バージョン 0.9.1 CD05」がダウンロード可能になりました。

お客様は、2 つのドライバ(R23-11R21-11 ) の AUTOSAR バージョンが大幅に異なり、 SBC FS27 R23-11 1.0.0と組み合わせた場合に互換性の問題が発生するのではないかと疑問を呈していました。

よろしくお願いいたします
ロビン

Re: Consulting on the compatibility of FS27 RTD and BMS GEN2 RTD

こんにちは、ロビン。

異なる AUTOSAR バージョン間の互換性は難しいため、統合しようとしている両方のコンポーネントで使用されるすべてのドライバを比較する必要がありますが、私は BMS SDK に 100% 精通しているわけではありません。FS27 のバージョンとそれが使用するドライバに関しては、R21-11 と R23-11 の間で大きな変更は見られませんでしたが、1 つのプロジェクトでコンポーネントを組み合わせるとすぐにわかる小さな違いがいくつかある可能性があります (バージョン固有のマクロなど)。ただし、機能的な観点からは、同じように動作するはずです。

よろしくお願いいたします。

ヴィクトル

Re: Consulting on the compatibility of FS27 RTD and BMS GEN2 RTD

こんにちは@viktorobr

「BMS GEN2 SDK AUTOSAR 4.4 R21-11バージョン 0.9.1 CD06 」がダウンロード可能になりました。

お客様は、2 つのドライバ(R23-11R21-11) の AUTOSAR バージョンが大幅に異なり、SBC FS27 R23-11 1.0.0と組み合わせた場合に互換性の問題が発生するのではないかと疑問を呈していました。

よろしくお願いいたします
ロビン

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎03-12-2026 02:35 AM
Updated by: