2313956_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2313956_ja-JP

2313956_ja-JP

HAB ブート可能イメージ生成用の SREC ファイルの作成

アプリケーションイメージを MIMXRT1170 ( EVKB ボード) の NOR フラッシュにフラッシュするためのコマンドライン ツールを生成しています。

nxpimage ツールは、次のように axf/elf ファイルから SREC 形式のファイルを作成するのに役立つことがわかっています。

nxpimage utils バイナリイメージ変換-i " %AXF_FILE% " -f s19 -o " %SREC_FILE% "
 
しかし、生成されたSRECファイルは、MCUXpresso Secure Provisioning Toolを使用した際に生成されるSRECファイルとは内容とアドレス指定が異なります。MCUXpresso Secure Provisioning Toolを使用してelf/axfファイルを読み込み、ブートイメージを作成すると、MCUXpresso Secure Provisioning Toolのワークスペースのソースフォルダにsrecファイルと解析済みdcdファイルが追加されます。MCUXpresso Secure Provisioning Toolによってこれらのsrecファイルと解析済みdcdファイルがどのように生成されるのかを知りたいです。また、CLIツールを使用してSREC/elf/axfファイルから解析済みdcdファイルを個別に抽出する方法があるかどうかも確認したいと思っています。
 
MCUXpresso セキュア プロビジョニング ツールを CLI から呼び出してプロセス全体を自動化できることはわかっていますが、nxpimage ツールと blhost ツールだけで MCU をフラッシュできるスクリプトを作成しようとしています。
 
 
Re: Creating SREC file for HAB bootable image generation

こんにちは@tj787さん


ここでわかるのは、次のコマンドがこの出力を指定された「parsed-directory」に作成しているということです。

nxpimage.exe hab parse -f mimxrt1176 -o 解析ディレクトリ -b my-application-with-dcd.bin

Kan_Li_0-1770780123329.pngKan_Li_0-1770780123329.png


お役に立てれば幸いです。


すてきな一日を、
カン


---------------------------------------------------------------------------------
注記:
- この投稿があなたの質問への回答である場合は、「正解としてマーク」ボタンをクリックしてください。ありがとう!
- スレッドは最後の投稿から7週間フォローされます。それ以降の返信は無視されます。
後ほど関連する質問がある場合は、新しいスレッドを開いて、閉じたスレッドを参照してください。
---------------------------------------------------------------------------------


标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-12-2026 02:37 AM
更新人: