2313113_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2313113_ja-JP

2313113_ja-JP

CLRC663 と CLRC663 plus AUX1 および AUX2 ピン構成の違い。

CLRC663およびCLRC663plusのAUX1およびAUX2のデフォルト状態に関する質問

アプリケーション ノートでは、AUX1 ピンと AUX2 ピンのデフォルトの予想される状態は次のように記載されています。

  • CLRC663 のGND 。
  • CLRC663plus 用にオープン。

具体的な質問:

  1. CLRC663 では AUX1 と AUX2 のデフォルト状態が GNDなのに、CLRC663plus ではオープンになっているのはなぜですか?
  2. CLRC663+ で AUX1 と AUX2 をオープンのままにせずにGNDに接続すると、何が起こるでしょうか、またはどのような影響があるでしょうか?
  3. CLRC663plus でこれらのピンを接地すると、LPCD の誤起動の原因になったり、デバイスの動作に他の影響が生じたりしますか?

Re: CLRC663 and CLRC663 plus AUX1 and AUX2 pin configuration difference.

こんにちは@rahultt999

あなたの調子が良いといいのですが。

CLRC663 の非プラス バージョンは新しいデザインには推奨されないことにご注意ください。

これらのテスト信号は通常の動作モードでは使用できません。これらのピンをデバッグ目的で設定する場合は、必ずCLRC663 アンテナデザインのセクション 4.4.2 の指示に従ってください。そうしないと、デバイスが損傷する可能性があります。NFC アンテナ設計トレーニング シリーズ、講義 4 (約 24 分 30 秒) もご覧ください。

これらのピンを使用していない場合は、AUX1 ピンと AUX2 ピンの対応するアプリケーション ノートの推奨接続に従ってください。
- AN11145はCLRC663にGNDを推奨しています
- AN11783はCLRC663プラスでオープンにしておくことを推奨しています

よろしくお願いいたします
エドゥアルド。

Re: CLRC663 and CLRC663 plus AUX1 and AUX2 pin configuration difference.

こんにちは、

必要に応じて、これらのピンを (適切な構成後に) アナログ デバッグに使用できるように、テスト ポイントに接続することをお勧めします。AN11145 および AN11783 の推奨事項は、低電力デザインを目的としています。

よろしくお願いいたします
エドゥアルド。

Re: CLRC663 and CLRC663 plus AUX1 and AUX2 pin configuration difference.

こんにちは、エドゥアルドさん。

早速のご返信ありがとうございます。

現在の製品設計では、 CLRC663 plusチップを使用しており、これらの特定のピンは現在接地されています。ただし、「プラス」バージョンのアプリケーション ノートでは、これらのピンをオープンのままにしておくことを推奨していることに気付きました。

これらのピンをオープンのままにせずにグランドに接続したままにしておくと、製品のパフォーマンスに既知の影響やリスクはありますか?

Re: CLRC663 and CLRC663 plus AUX1 and AUX2 pin configuration difference.ありがとう、エドゥアルド。これらのピンをオープンにしない場合、消費電力に具体的な影響があるかどうかご存知ですか?これらのピンの内部回路の詳細がなければ、決定的な結論を導き出すことができないため、質問しています。
Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-16-2026 02:24 AM
Updated by: