您好,
我使用的是 S32G2。安全启动已启用。IVT 正确定义了我在 M7 上的启动 BootManager、HSE_FW 的位置以及 SYS_IMG 在或非闪存中的位置。所有这些区域都在 IVT 中定义了备份。
我还在该区域末尾启用了 BootManager 签名。SMR 的定义是正确的。我设法启动了很多次。我还设法更新了 BootManager,并再次重新签名。这涉及到更新 SMR 和更新 SYS_IMG。还重新生成了 SYS_IMG 的备份,两者都写入了或非闪存中。
这一更新过程已经进行了多次。没有问题。
经过多次更新周期,我的 BootManager 已停止启动。SYS_IMAGE 通过了 hseVerifySysImageSrv 测试。根据 RM00301 HSE 固件手册,检查了或非闪存后,它的 4KB 标头似乎不错,小于 8 KB 的 " HSE 配置数据集 ",以及小于 32KB 的良好 " NVM 密钥存储数据集 "。
鉴于我的 BootManager 无法再启动,主板会在 1 秒钟后 RESET。重置 5 次后,它进入睡眠状态。
我如何知道问题是出在 HSE 不喜欢 SYS_IMG,还是 SYS_IMG 丢失了我的 BootManager 的 SMR,或者我的 BootManager 密钥与内容不匹配?
如前所述,hseGetSysImageSizeSrv 报告 HSE_SRV_RSP_OK 为正。
有办法离线分析 SYS_IMG 吗?我看到在 0x1000 处它有字节 " E1 E1 E1 " 之后有 4 个字节可能是计数器。在此之后,数据被编码,所以我不知道是否存在用于 BootManager 的 SMR 和密钥。
谢谢!
旧金山
您好,
感谢您的答复。 hseVerifySysImageSrv_t是成功的,因此可以确认 SYS-IMG 在某种程度上是正确的。
我所做的是:将错误的 SYS-IMG 保存在其他或非地址中。将 IVT 指向已知有效的 SYS-IMG。指向坏 SYS-IMG 的 hseVerifySysImageSrv_t 调用成功,因此确认该 SYS-IMG 已验证。但这并不能保证内容包括 SMR 或 BootManager 的密钥,对吗?
当 IVT 指向坏的 SYS-IMG 时,它不会验证我的 BootManager,而 BootManager 会以某种方式表明坏的 SYS-IMG 缺少 SMR。
是否有可能在运行时要求 HSE 加载坏的 SYS-IMG,然后使用 Hse_GetKeyInfo 来了解键是否存在?我知道如果键不存在,Hse_GetKeyInfo 会返回错误信息,因此这将告诉我在我的坏 SYS-IMG 中哪些键仍然可用。
是否有办法加载坏的 SYS-IMG,并调用 smrVerifyReq (HSE_SRV_ID_SMR_VERIFY)?这将告诉我,坏的 SYS-IMG 是否有我的 BootManager 的 SMR,或者它是否丢失了它。
谢谢!
旧金山
你好@nxg19026、
关于 SYS-IMG 的离线审查,没有检查加密内容的程序,它确实保存了所有非易失性信息,但在 HSE 外部无法访问。不过,您可以使用hseVerifySysImageSrv_t来仔细检查闪存中的 SYS-IMG 是否正确。
此外,按照HSE FW参考手册中提到的内容,如果SYS-IMG损坏,HSE会将设备RESET最多8次,然后再切换到串行模式进行恢复。
如果验证成功,请告诉我。
你好@nxg19026、
如果验证运行成功,说明 SYS-IMG 中的信息是正确的。重新加载运行时加载,不可能加载不同的 SYS-IMG,SYS-IMG 由 BootROM 加载,无法更改。
但是,正如我所提到的,如果SYS-IMG真的损坏了,芯片将无法启动,因此我看不到任何迹象表明SYS-IMG是问题所在。
您能否详细说明 BootManager 的具体功能和故障原因?
谢谢!
您好,
更多信息:我使用的是 HSE rev2.1_s32g2xx_hse_fw_0.1.1_2.22.0_pb230810 , premiun 版本有更多可用密钥。
HseNvmKeyCatalog 中的一个组有 20 个 hseKeyType_t HSE_KEY_TYPE_AES 密钥,每个密钥长度为 256。
在确认通过 Hse_VerifySysImg 进行的验证成功后,调查开始向另一个方向进行:
1) 我闪存了一个无签名的 BootManager,并告诉 IVT 我不需要签名。这样我就可以用新的调试功能来扩展 BootManager。
2) 我闪存了一个旧的、有效的 SYS-IMG .NET。我使用 Hse_GetKeyInfo 确认它有 BootManager 的密钥。
3) 我刷新了有问题的 SYS-IMG .NET。现在 Hse_GetKeyInfo 告诉我 BootManager 的密钥已不存在。
为了保存 SYS_IMG,我遵循了推荐的流程:hseGetSysImageSizeSrv,然后是 hsePublishSysImageSrv,然后使用闪存驱动程序保存到或非 Flash 中。
因此,"我的更新 "进程似乎写入了一组空键。我只能想象我是因为不小心调用了 hseFormatKeyCatalogsSrv_t (HSE_SRV_ID_FORMAT_KEY_CATALOGS)而丢失了它们。
可能是 hsePublishSysImageSrv 为另一个 MuInstance 获取了密钥?我已为 HSE_MU0_MASK 和 HSE_KEY_OWNER_CUST 定义了所有键值。据我所知,hsePublishSysImageSrv 会检索所有 hseMuMask_t 和所有 hseKeyGroupOwner_t 的所有密钥,对吗?
我的 BootManager 运行方式如下:
a) 需要 508 KB。签名在最后 4 KB 中。AppBL 将其指向 IVT。它由 SMR 启动。它的密钥类型为 HSE_KEY_TYPE_AES
b) 有 AppBL 备份。它使用相同的密钥,但 SMR 不同。
c) 通过通信,可将其更新到 AppBL 位置。请注意,AppBL 备份是存在的,以确保 A/B
d) 生成一个新密钥,并通过 targetKeyHandle 导入其插槽。计数器的值为 HSE_KF_MAX_KEY_COUNTER_VALUE。authKeyHandle 是 HSE_INVALID_KEY_HANDLE 签名在最后 4KB 被重写。
e) 重新生成 SMR
f) 调用 hseGetSysImageSizeSrv、hsePublishSysImageSrv 并写入 SYS_IMG
g) 它将二进制文件闪存到 Appbl-Backup 中,并执行相同的 e) 和 f)
这已经行之有效了很长时间,很多板。它只是一个密钥目录为空的板。
我们无法从 HSE 读取寄存器 GSR,因为电路板会重置,而且 PMIC 未初始化并进入休眠状态。我想这并不重要,因为我知道钥匙目录已经清空了。
谢谢。
旧金山
您好,
感谢您的回复。它给了我测试和重新分析的提示。
来自此评论"它会保存目录中的所有密钥以及 HSE 的所有非易失性配置。" -> 我测试过将 SYS_IMG 加载到可启动配置(即不使用 SecureBoot)并调用 Hse_GetKeyInfo。由于所有密钥都失败了,这证明密钥不存在。
你说在 SYS_IMG 中也存在易失性配置。是否可以通过询问 HSE 来了解存在哪些配置?这将有助于我了解哪些 SMR 仍在定义中。
为了进行测试,我尝试 hseSmrEntryErase 一个 SMR,我知道这个 SMR 从未定义过,但我得到了 HSE_SRV_RSP_OK。您能否确认,如果 SmrEntry 丢失或已被擦除,hseSmrEntryEraseSrv_t 是否会失败?
与 hseCrEntryEraseSrv_t 类似。似乎总是成功的,即使条目不存在。
如前所述,我们使用高级 HSE 固件,因为我们使用 32 个 SMR。
我还能从 SYS_IMG 中提取其他信息吗?例如,在偏移量 0x1004 处,我得到了 4 个字节,看起来像是 SysImage 发布时间的计数器。
"我想是多核" -> 你说得对,这是一个风险。因此,BootManager 是单核的,与 HSE 的交互也是单例的,以尽量减少这种风险。
从您的评论"其中一个程序覆盖了系统映像" -> 由于系统映像是有效的,这意味着它已经发布。否则 或非 闪存中会包含垃圾,对吗?
目前,我正在调查密钥被无意删除的可能性。或者通过格式化 KeyCatalog,或者通过 hseEraseKeySrv_t,使用 HSE_ ERASE_ ALL_NVM_
KEYS_ ON_MU_IF 或 HSE_ ERASE_KEYGROUP_ ON_MU_IF,不过我对此表示怀疑,因为 BootManager 没有任何实现该功能的函数。
谢谢!
旧金山
你好@nxg19026、
回答这个问题:"可能是 hsePublishSysImageSrv 为另一个 MuInstance 获取了密钥?"在我看来,在您的应用程序(我猜想是多核应用程序)中,其中一个程序覆盖了 sysimage,这将导致图像没有有用的信息,而且"正确" 。
对于这个问题",hsePublishSysImageSrv会检索所有 hseMuMask_t 和所有 hseKeyGroupOwner_t 的所有密钥,对吗?"它可以保存目录中的所有密钥以及 HSE 的所有非易失性配置。
根据描述,我只能得出这样的结论:有人未经授权要求发布 SYS-IMG,从而删除了你的密钥。另一种可能性很小,那就是芯片的硅片出了问题,导致 SYS-IMG 被覆盖,但这很难诊断。
根据目前的信息,我无法为您提供更多的支持,对此我深表歉意。
如果您有更多问题,请告诉我。
我们发现,尽管hseVerifySysImageSrv_t成功了,但 SYS_IMG 却没有加载。
目前,在恩智浦专家的支持下,内部调查仍在继续。
主题已关闭。
谢谢!