2312563_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2312563_ja-JP

2312563_ja-JP

S32K3 すべての EMIOS チャネルは DMA を使用できますか?

#S32K396

EMIOS を PWM キャプチャに使用する場合、すべての EMIOS チャネルで DMA をトリガーできますか、それともチャネルの一部だけが DMA をトリガーできますか?

S32K396 には 24 チャネルの EMIOS があるため、DMAMUX には EMIOS の DMA 要求が 8 つだけあります。

2026-02-05_120306.jpg2026-02-05_120306.jpg

Re: S32K3 ALL EMIOS CHANNEL CAN USE DMA?

こんにちは@Zhougw

すべての eMIOS チャネルが DMAMUX を介して DMA に接続できるわけではなく、各インスタンスの特定のチャネルのみが DMA 要求をサポートします。

S32K39_and_S32K37_and_S32K36_DMAMUX_map.xlsx ファイル内のマッピングは少しわかりにくい場合があります。画像に表示されているチャネルに基づくと、eMIOS0 の場合、チャネル 0、1、9、および 10 のみが DMA 要求に関連付けられています。

これは、RM ドライバ構成の「Rm ConfigSet → Dma Mux → Module Configurations → Dma Mux Source」で確認することもできます。このパラメータは、各 DMA インスタンスに応じて DMA にルーティングできるすべての eMIOS チャネルのリストを表示します。下記画像を参考にして下さい。

VaneB_0-1770315475248.pngVaneB_0-1770315475248.png


BR、ヴェインB

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-06-2026 02:28 AM
更新者: