您好,
我正在使用带驱动器 GD3000 和 Sunrise 电机的 S32K344MINI-EVB 板。我已经测试了一个你可以用项目 " s32K344: mc_pmsm_1SH_S32CT " 来管理电机速度的程序。我有不同的问题,因为我想证明新的选择。
JonAnder_Amante_1-1770196663700.png
1。我想使用评估板来实现电机的控制,所以我想控制FOC(2个控制器PI),但我想模拟工厂(电动机PMSM)和电力电子设备(GD3000)。在此示例中,如何对其进行修改以模拟工厂,同时继续执行评估板上的控制?我想我必须更改状态机模块的某些部分,但我不知道要更改什么。
2.能否告诉我从 GD3000(电机驱动器)向电机 PMSM 发送不同信号时使用的引脚?我在您的网站上看到了相关信息,但我不知道是否属实。我给你发了一份包含这些信息的 pdf 文件,尽管它不是同一个板,我认为大头针是一样的 (INFO_Driver_MOtor.pdf)。
谢谢大家、
Jon Ander Amante
你好,@JonAnder_Amante、
您可以在此处找到初始主题的答案:S32K3 MBDT 1.60 版本中缺少电机控制 PMSM 示例
顺祝商祺!
德拉古
你好,我是@JonAnder_Amante、
为了使用 S32K344MINI-EVB,需要在板上进行以下修改:
stefanvlad_0-1770819182442.png
1.取下 PCB 底部靠近直流插孔的电阻器R396和R397:
stefanvlad_4-1770819788524.png
2.在 J4 连接器附近装入 0(零)欧姆电阻R413、R414和R418 :
stefanvlad_3-1770819728806.png
这也是因为 VDD_HV_A 的电压为 3.3V,而不是 5V:
stefanvlad_2-1770819465940.png
我们需要修改 Udc 和 Idc 增益参数:
stefanvlad_6-1770820165900.png
现在打开 FreeMASTER,运行示例并检查 iABC 波形:
致以最崇高的敬意
Stefan V.
你好,
感谢您的答复。现在,我只想在板中实现对 FOC 的控制 " S32K344 MINI-EVB ",也就是说,我还有另一个方块它代表带有电力电子设备的电机 PMSM(Sunrise),但我必须使用带有 MBD 的 FOC 控制。在这个例子中,您能告诉我哪些区块必须保留,哪些区块必须删除吗?
JonAnder_Amante_0-1770883302148.png
我认为必须将当前循环和速度循环保留在名为"state machine" 的块中,但问题是有许多变量和不同的块,它们之间有不同的跳转。
JonAnder_Amante_1-1770883826681.png
基本上,我的项目目标是使用与本项目相同的 FOC 控制,但使用另一个工厂。
谢谢大家,
Jon Ander Amante
你好,我是@JonAnder_Amante、
我不太明白你还想用什么设备,也许是另一个发动机?
我们目前支持Sunrise 电机(参数见s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct_data.m)和 Linix 电机(参数见 s32k344_mc_pmsm_2sh_s32ct_data_linix.m)。
如果您还有其他马达,则需要相应地修改data.m文件中的参数,然后进行全新版本。
祝你愉快
Stefan V.
你好,
1.我想使用带参数的 Sunrise 电机,但我的问题是,SImulink 中是否有代表工厂的模块,因为我想一方面有工厂模块,另一方面有控制器模块。
2.此外,我向您发送了 "马达日出 "的参数,我不知道您是否能确认这些日期是真实的。
2.我把在 Simulink 中使用的方案发给你。我的想法是
JonAnder_Amante_1-1771229540348.png
JonAnder_Amante_2-1771229553893.png
JonAnder_Amante_4-1771229596623.png
JonAnder_Amante_3-1771229577117.png
我的想法是不使用实体电机,而是用照片中的绿色块来模拟它。并通过 MCLIB 块执行控制(电流环和速度环)。
谢谢大家;
早上好、
我正在使用你的一个评估板,特别是 FRDM-A-S32K344 板,并以 MATLAB 和 Simulink 中的 “s32k344_mc_pmsm_1SH_S32CT” 为例。我遇到的问题是,当我将接口连接到 Freemaster 时,有些变量没有出现,而是显示为一个问号;换句话说,它们没有被检测到或没有被执行。此外,我还在尝试加载 .elf文件,以防出现编译错误,但我收到了一些错误提示,称某些变量未被检测到。
你能帮帮我吗?
JonAnder_Amante_0-1780475763418.png
JonAnder_Amante_1-1780475763497.png
如果我尝试重新加载文件 .elf我有
JonAnder_Amante_2-1780475763491.png
你好,
如果 FreeMASTER 项目中未检测到变量,请确保已从设置中正确选择 elf 文件。
如果设置正确,请检查模型中的变量是否设置为外部变量或波动变量。否则,FreeMASTER 将无法检测到它们。
此致,
索林·班奇拉