2305821_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2305821_ja-JP

2305821_ja-JP

MCXA346VLQ デバイスには FlexIO モジュールが含まれていますか?

UM12348: FRDM-MCXA346 ボード ユーザー マニュアルGPIO グループ インターフェースセクションには、 「MCX A346 MCU には Flexible Input/Output (FlexIO) モジュールがありません」と記載されています。

ただし、 MCX A345、A346、A355、A356、A365、および A366 リファレンス マニュアルには、A346 デバイスのFlexIOに関する説明があります。

MCXA346VLQデバイスが FlexIO モジュールをサポートしているかどうかを明確にしていただけますか?

FlexIO がサポートされていない場合、 UM12348カメラ インターフェイスの章で説明されているカメラ インターフェイスは実際にはどのように実装されますか?カメラは、固定された専用ピンを使用してSmartDMA ファームウェアによって完全に駆動されますか?

MCXARe: Does the MCXA346VLQ device include a FlexIO module?分かりやすく詳しいご説明をありがとうございます。これにより、MCXA346 に関するいくつかの疑問が解消され、その後の調査に非常に役立つでしょう。Re: Does the MCXA346VLQ device include a FlexIO module?

こんにちは、

MCX A346 MCU には、フレキシブル入力/出力 (FlexIO) モジュールがありません。

MCX A345、A346、A355、A356、A365、A366リファレンスマニュアルの表63に記載されているALTピンマックス割り当ての説明は、表63セクション12の注記で「CAN1、I3C、FlexIO、SLCDはMCXA34x/A35xでは利用できません」と規定されているため、MCXA346には適用されません。

MCX A346 には、J9 のカメラ コネクタを介した通信をサポートする SmartDMA モジュールが含まれています。SmartDMA 固定ピンの説明は、FRDM-MCXA346 ボード ユーザー マニュアル (セクション 2.7、カメラ インターフェース) の図 12 と表 14 に示されています。

他にご質問がございましたら、お知らせください。

敬具、ルイス

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-05-2026 05:25 AM
Updated by: