2305488_ja-JP

取消
显示结果 
显示  仅  | 搜索替代 
您的意思是: 

2305488_ja-JP

2305488_ja-JP

[Harman] [IPCF] IPCF4.3のサポートに関する議論

このThreadを追跡のためにコミュニティに持ち込みます - 添付の電子メールThreadを参照してください。

Harman は、IPCF デモでの core1 の起動プロセスにいくつかのエラーがあることを報告しています。現時点での想定では、これは起動時にコアに影響を与える PE デバッガー スクリプトに関連していると考えられます。PE スクリプトでは、これは期待どおりに開始されません (これは IPCF コンテキスト外でも当てはまることを確認できます)。

最高、

ブライアン

IPCFRe: [Harman] [IPCF] Support for IPCF4.3 Discussion

こんにちは、ブライアン。

 

Harman は、当社の参照例でサポートされていないカスタマイズされたブート フローを使用しており、フィードバックに基づくと、これは IPCF の問題でも RTD/プラットフォーム ドライバーに関連する問題でもないため、このトピックに CESS チームも関与させることを提案します。

 

また、この投稿にはメールは添付されていません。

 

よろしくお願いいたします。

ダニエル

标记 (1)
无评分
版本历史
最后更新:
‎02-05-2026 03:31 AM
更新人: