こんにちは、NXPチーム
LPC5528を使ったプロジェクトを開発しています。LPC5528のI2S RXは外部I2S TXポートからの信号を受信し、USB経由でUSBスピーカーにデジタル信号を出力します。これにはUSBホストとI2Sコンポーネントを組み合わせたソリューションが必要ですが、サンプルコードにはそのようなソリューションが見つかりません。そのようなソリューションを教えていただけますか?
LPC5528 を使用したプロジェクトを開発しています。LPC5528 I2S RX は外部デバイスから I2S TX 信号を受信し、USB 経由で USB スピーカーにデジタル信号を出力します。これには、USB HOST + I2S コンポーネントを使用したソリューションが必要です。しかし、サンプルコードではそのような解決策を見つけることができませんでした。このような解決策を提供できますか?
ありがとう
こんにちは@harry3
ご投稿ありがとうございます。
あなたが言及した要件を満たすソリューションはありませんが、bm または freertos のオプションがある host_audio_speaker の例を参照として使用できます (SDK_25.12.00_LPCXpresso55S28 に含まれています)。
また、I2S の例には DMA を使用する例と割り込みを使用する例の 2 つがありますので、これらの例を参照してください。
最終的な実装はお客様次第です。ソリューションの開発プロセス中にご質問がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
こんにちは@harry3
MCUアセンブラ設定へのコーデックパスも確認してください
これで問題が解決するかどうかお知らせください。
こんにちは、カルロス。
問題が発生したときに、私はすでにこれを実行していました。
この問題が発生したとき、私はすでにこの方法でそれをやっていました。
ありがとう
ハリー
こんにちは@harry3
ご説明いただきありがとうございます。
ソース ファイルを含むフォルダーとして認識されるように、フォルダーをパスとシンボル -> ソースの場所にも追加してください。
フォルダー シンボルに青い C が表示されたら、変更が有効になっていることを確認できます。
こんにちは、カルロス
こんにちは、カルロス
先ほどは添付ファイルに間違いがあり、大変申し訳ございませんでした。この最初の添付ファイルを参照してください。
よろしくお願いします。
ハリー