2304891_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2304891_ja-JP

2304891_ja-JP

I.MX9596 M7コアをubootフェーズで手動または自動でロードする方法

こんにちは、

現在、I.MX9596チップを開発しており、M7コアを正常にコンパイルできるVSCode用のMCUXPresson開発環境を構築しました。しかし、uboot フェーズで M7 コアをロードするにはどうすればよいでしょうか?

HL_G_0-1770084368819.png

方法はわかりましたが、それをどのように実装するかはわかりません。Uboot フェーズで M7 イメージをロードするには、imx95evkrpmsg を使用してシステム マネージャー (M33) をコンパイルする必要があります。生成された M7 イメージを SD/eMMC のブート (FAT32) パーティションにコピーします。このコマンドは Uboot フェーズで使用できます。

Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phase

こんにちは@Zhiming_Liu

FRDMのソースコードが手元にないので、コンパイルできません。ボード上でテストできるように、コンパイル済みのイメージを提供していただけますか?

ありがたい!

Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phase

EVKと自作ボードの両方を試しましたが、問題は同じです。EVKボードのソースコードがないため、ご提供いただいたイメージを使用しています。何か関連があるのでしょうか?
EVK:

HL_G_1-1770192493979.png

HL_G_0-1770192393151.png

テストできるように、M33 の画像を送っていただけますか?

Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phase

こんにちは@HL_G
L6.12.49デモイメージから「imx-boot-variant-rpmsg-imx95-19x19-lpddr5-evk-sd.bin-flash_lpboot_sm_a55」ファイルをロードできます。現在EVKをお使いですか?それともカスタムボードですか?EVKの場合、具体的なモデルは何ですか?

Zhiming_Liu_0-1770191556077.png



よろしくお願いします、
志明

Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phase

こんにちは@Zhiming_Liu

私たちが使っているのはこれです。

HL_G_0-1770191104231.png

mkimgコンパイルコマンドは次のとおりです: `make SOC=iMX95 flash_a55 LPDDR_TYPE=lpddr4x OEI=YES`

Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phase

imx-sm の場合は mx95evkrpmsg を使用するほかに、 imx-mkimage を使用する場合は flash_lpboot_sm_a55 が必要です。

Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phaseこんにちは。
Yocto 環境は設定せず、imx-sm と imx-mkimage を使用して手動でコンパイルしました。
IMXBOOT_VARIANT="rpmsg" オプションに対応する 2 つのソース コードにはどのような変更が加えられますか?
ありがたい!
Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phase

bitbake imx-boot を使用して imx-boot を個別にコンパイルするだけで済みます。これは非常に高速です。

Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phaseこれには yocto の再コンパイルが必要ですか? 再コンパイルには数日かかります。Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phase

こんにちは@HL_G

yocto の local.conf ファイルにIMXBOOT_VARIANT="rpmsg"を追加し、次の imx-boot を使用してみてください。

Zhiming_Liu_0-1770187643964.png


よろしくお願いします、
志明

Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phaseはい、bin ファイルをロードしても同じエラーが発生します。
よろしくお願いします、
HL_G
Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phase

こんにちは@HL_G

.bin ファイルをロードしても同じエラーが発生しますか?

よろしくお願いします、
志明

Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phase

imx-sm ファイルには、 imx95evkrpmsg に関連する構成が含まれています。

HL_G_0-1770103029093.png

現在、M33のコアプログラムはこの方法でコンパイルされており、 M33からM7を起動することはできません。M7のbinファイルとelfファイルはSD/eMMCのBoot(FAT32)パーティションに配置されています。プログラムはubootステージでロードされますが、2番目のステップに達するとエラーが発生し、プログラムが再起動します。

Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phase

こんにちは@Zhiming_Liu

M7 コアをロードするときに、以下に示すようにエラーが発生します。

HL_G_0-1770101121343.png

エラーの後、コア A が再起動し、M7 は情報を印刷しませんでした。


Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phase

こんにちは@HL_G
uboot での具体的な手順:

Zhiming_Liu_1-1770097386025.png


パワーオン ブート用に M7 イメージを imx-boot にコンパイルするには、ドキュメントのimx-mkimageセクションを参照してください。

https://www.nxp.com/docs/en/ユーザーガイド/UG10163.pdf


Zhiming_Liu_0-1770097173224.png

ただし、imx-sm にはimx95evkrpmsg に関連する構成はありません。

https://github.com/nxp-imx/imx-sm/tree/master



よろしくお願いします、
志明

Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phase

こんにちは@HL_G

このボードと対応するyoctoはまだテスト段階にあり、正式リリースされていないため、現時点ではテストできません。このrpmsgバリアントは、imx-smのmx95evkrpmsgとimx-mkimageのlpboot_sm_a55に相当します。これら2つの.binファイルが確実に更新されていることを再度ご確認ください。

https://github.com/nxp-imx/meta-imx/blob/walnascar-6.12.49-2.2.0/meta-imx-bsp/conf/machine/include/i...

よろしくお願いします、
志明

Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phase

こんにちは@Zhiming_Liu

imx-mkimg コンパイル、make SOC=iMX95 LPDDR_TYPE=lpddr4x OEI=YES flash_lpboot_sm_a55 を使用して自社ボードでテストした結果を次の図に示します。

HL_G_0-1770363465740.png

make SOC=iMX95 LPDDR_TYPE=lpddr4x OEI=YES および flash_lpboot_sm_all で imx-mkimg をコンパイルした結果を次の図に示します。

HL_G_1-1770363490956.png

他のファームウェアはすべて同じで、ロードに失敗します。再起動してもubootは再起動するだけですが、M33は正常です。ubootが許可されていないポイントにアクセスしたのではないかと考えています。これに対処する方法や提案はありますか?

ありがたい!


Re: I.MX9596 M7 core how to manually or automatically load in uboot phase

こんにちは@HL_G

FATloadは実際にはファームウェアをアドレス0x90000000にロードします。0x90100000など、他のアドレスを試すこともできます。また、変数$loadaddrの実際の値も確認してください。

よろしくお願いします、
志明

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-10-2026 03:28 AM
更新者: