2304515_ja-JP

キャンセル
次の結果を表示 
表示  限定  | 次の代わりに検索 
もしかして: 

2304515_ja-JP

2304515_ja-JP

VDD(INTF)のみが存在し、VDDPに電源が供給されていない場合のTDA8035の動作

以下の場合に TDA8035 がどのように動作するかを知りたいです。

  • VDD(INTF)=3.3V
  • VDDP= 0V(電源なし)

TDA8035 はリセットモードになっているようですが、よく分かりません... 確認していただけますか?

この状態は長期間(数時間以上)許容されますか?

この場合の VDD(INTF) の消費量はどのくらいでしょうか?

よろしくお願いいたします。


よろしくお願いいたします。

シルヴァン

接触型スマートカードリーダーICRe: TDA8035 behaviour when only VDD(INTF)is present, not powered VDDP

こんにちは@sylvainbouriot

VDD(INTF) = 3.3V、VDDP = 0Vで電源投入時:
TDA8035 はリセット状態のままとなり、スマート カードの起動を試行しません。
この状態は、チップを損傷したり異常な動作を引き起こしたりすることなく、長期間にわたって継続できます。
VDDP = 0 でチップがリセット/パワーダウンモードの場合:
VDD(INTF) の標準的な電流は非常に小さく、通常は数 µA から数十 µA の範囲です。消費電流は主にデジタル保持に使用されます。

Re: TDA8035 behaviour when only VDD(INTF)is present, not powered VDDP

カイリーさん、非常に正確な答えをありがとう。

TDA8035 がアクティブ モードの場合、VDD(INTF) = 3.3 V のときの VDD(INTF) の消費量はどのくらいですか?

よろしくお願いいたします。

シルヴァン

Re: TDA8035 behaviour when only VDD(INTF)is present, not powered VDDP

VDDP = 3.3V または 5V の場合...

タグ(1)
評価なし
バージョン履歴
最終更新日:
‎02-08-2026 03:21 AM
更新者: