こんにちは、みんな、
現在、NXP マイクロコントローラをベースにした低電力エッジ コンピューティング デバイスを設計しており、コミュニティからアドバイスをいただきたいと考えています。システムは断続的なセンサ サンプリングとローカル推論を実行し、要約された結果をホスト システムに送信してさらに分析します。
開発とテスト中は、 AI 対応のノートPCを使用してパフォーマンスのプロファイルを作成し、推論出力を検証し、長時間実行時の電力消費パターンを監視します。私の主な課題は、推論タスクの許容可能な応答時間を維持しながら、MCU 側の電力使用量を最適化することです。
MCUXpresso には、この種のワークロードに適した推奨の低電力モード、クロック スケーリング手法、または SDK 機能はありますか?NXP MCUのパフォーマンスと電力のバランスに関する実際の経験は非常に役立ちます。ご意見をよろしくお願いします。