2304334_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2304334_ja-JP

2304334_ja-JP

FS32K148シリーズにCAN-FD機能があるかどうか

こんにちは。FS32K148 を使用する予定です。FS32K148HE シリーズは、CAN-FD を除く標準 CAN 機能のみをサポートしていますか?CAN-FDを使用する場合、FS32K148UJシリーズを使用する必要がありますか?

Re: Whether the FS32K148 series has CAN-FD functionality

なるほど…EシリーズはCAN通信をサポートしていないんですね。CAN通信を使用するには別のシリーズを使用する必要があります。ありがとう。

Re: Whether the FS32K148 series has CAN-FD functionality

こんにちは@Jeong_In

データシートで確認できます:

これらのサフィックスの意味については、S32K1 データシートを参照してください。S32K148HE は CAN FD をサポートしていないことがわかります。

Senlent_0-1770086833290.png


Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-03-2026 02:29 AM
Updated by: