こんにちは、
MATLAB/Simulink を使用してS32K358EVB-Q289で簡単な GPIO (LED オン/オフ) テストを実行しようとしていますが、NXP の「点滅 LED」の例が私のボードでは機能しません。
環境
MATLAB: R2022b
ボード: S32K3X8EVB-Q289HWUM (S32K358EVB-Q289)
サポートパッケージ/ツールボックス: SW32_MBDT_S32K3_1.6.0_D2501.mltbx (ライセンス1.6.0 )
問題
NXP が提供する GPIO LED 点滅の例を勉強したいと思います。ただし、MATLAB/Simulink ではS32K358-Q289専用のターゲット/例は提供されていません。
手順/症状:
Simulink で NXP が提供する点滅 LEDサンプル モデルを開きます。
Ctrl+E (構成パラメータ) を押して、ハードウェア設定を確認します。
S32K358EVB-Q289 はハードウェア ボード リストで使用できません。
回避策として、構成プロジェクト テンプレートをS32K358EVB-Q289 (スイッチ パッケージ) に変更しました (添付のスクリーンショットを参照)。
S32 Config Toolでは、次のように設定しました。
ピン: LED関連のピン設定
ペリフェラル:LED/GPIO関連の設定
プロジェクトは正常にビルドされますが、実際のボード上のLED は切り替わりません(点滅しません)。
ビルドは問題ありませんが、ハードウェア上で LED のオン/オフが機能しません。
質問
S32K358-Q289 (S32K358EVB-Q289)用の公式 MATLAB/Simulinkサンプル プロジェクトはありますか?はい、そうであれば、どこからダウンロード/アクセスCAN?
「点滅 LED」の例をS32K358EVB-Q289で動作させるにはどうすればよいですか?必要な設定 (ピン多重化、クロック/初期化、ボード初期化など) が不足している可能性がありますか?
ライセンス/ツールボックスのバージョンについて: ライセンス/ダウンロードは1.6.0まで見つかります。しかし、 1.8.0のライセンス ダウンロード セクションが表示されません。1.8.0 はまだ利用できないのでしょうか、それとも別の場所で提供されるのでしょうか?
事前に感謝いたします。
こんにちは、 @phillip_hong さん、
S32K3向けモデルベースデザインツールボックスにご興味をお持ちいただき、セットアップの詳細と手順をご説明いただきありがとうございます。ご質問について、いくつかご説明いたします。
1.残念ながら、現時点では、 S32K358-Q289ボードを特にターゲットとした公式の MATLAB/Simulink の例はありません。
S32K358-Q172 (異なるピン配置) のサポートが見つかります。
S32K358‑Q289 パッケージはサポートされているデバイス リストにまだ含まれていないため、専用の例やハードウェア ボードのエントリは表示されません。
2. S32K358‑Q172パッケージを使用し、ピンを手動で調整しようとすると、主に 172 ピンと 289 ピンのバリアント間のピン配置の違いにより、観察された動作が発生する可能性があります。一部のピンは揃って部分的な互換性が確保される場合もありますが、機能上の問題を引き起こす可能性のある不一致が必然的に発生します。
ピン構成が完了しているかどうかを確認するために、次のスレッドを参照することをお勧めします: MBDT1.5 DIOとPWMが動作しない
さらに、将来のリリースではS32K358‑Q289のサポートを追加することも検討します。
3.最新リリースであるS32K3用MBDTバージョン1.8.0では、ツールボックスにライセンスファイルが不要になりました。ライセンスをアクティベートすることなく、バージョン1.8.0を直接ダウンロードして使用できます。
このため、1.8.0 ではライセンス ダウンロード セクションが表示されなくなり、ライセンスはインストール プロセスの一部ではなくなりました。
よろしくお願いいたします。
ドラゴス