私が使用している SOM の機能を検証するために、LF_v6.12.49-2.2.0_images_IMX95 のいずれかを使用して IMX95 をフラッシュしようとしていますが、ブート スイッチを正しい方向 (少なくとも私はそう信じています) に設定してイメージをフラッシュしようとすると、-lsusbで列挙されたデバイスが表示されます
しかし、フラッシュ時に次のエラーが発生します:
既知の USB デバイスが表示されるまで待ちます...
新しいUSBデバイスが3:7-514F8D9549CC4085に接続されました
3:7-514F8D9549CC4085>開始コマンド:SDPS: boot -f "imx-boot-imx95evk-sd.bin-flash_a55"
59%3:7-514F8D9549CC4085>HID失敗(W): LIBUSB_ERROR_NO_DEVICE (-4)(0.169秒)
最初に作業していたカスタム BSP で試したところ、同じエラーが発生しましたが、コマンドの横に % バーは表示されませんでした。
私が使用しているチップはNXP PIMX9596 XVZXNAC 0P21N SBAL 2529Cです。
こんにちは、
NXP Semiconductors製品にご興味をお持ちいただきありがとうございます。
使用されているシリコン バージョンを確認する必要があります。A0 シリコン リビジョンを使用しているようですが、LF-6.12.49 は B0 バージョンをサポートしています。
シリコン バージョン用の BSP バージョンがあることを確認した後、EVK 属性 (RAM チップと設計、ペリフェラル、パッケージなど) に依存するため、EVK イメージがセットアップを起動できるかどうかは保証されません。
よろしくお願いします。