2303862_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2303862_ja-JP

2303862_ja-JP

IMX8MP IEEE1588v2、PHYからのフレーム開始(SOF)とパフォーマンスの向上

こんにちは、

現在、IEEE 1588v2 プロトコルを使用して同期された 2 つのカスタム IMX8MP ボードを使用しています。

システムは正常に動作し、マスター PPS とスレーブ PPS 間の平均遅延は 25 ns、変動は ±20 ns です。

現在、システムの安定性と精度の向上に取り組んでいます。

私たちの目標は、平均遅延を 10 ns に抑え、短期的な温度変化に対してより優れた安定性を実現することです。現在、同期率が高いにもかかわらず、短時間の気流の変化が出力遅延に影響します。

これを改善するために、次の 3 つの解決策を検討しています。

物理:

  • PHY (VSC8541-04) によって提供される Start-of-Frame 信号を使用します。これにより、必ずしも安定性が向上するわけではありませんが、より正確な同期が実現されると期待されます。

時計の参照:

  • プロセッサには、より精度が高く、より安定した 24 MHz の外部水晶を使用します。これにより温度に対する感度は低くなるはずですが、精度は大幅に向上するでしょうか?

  • あるいは、高精度、高安定性の 125 MHz クロックを MAC タイマーのリファレンスとして使用します。



提案された改善はあなたにとって関連性があると思われますか?

これらを当社のボードに統合するための推奨事項や実装のヒントはありますか?


敬具、

セシル

Re: IMX8MP IEEE1588v2 with Start of fram (SOF) from PHY and performance improvement

こんにちは、

あなたが言及したような解決策はまだテストしていませんが、機能する可能性があります。また、±8 ns PTP 精度の LAN8818D phy を確認することをお勧めします。https://ww1.microchip.com/downloads/aemDocuments/documents/NCS/ProductDocuments/DataSheets/LAN8818D-...

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎02-05-2026 02:24 AM
Updated by: