2303450_ja-JP

cancel
Showing results for 
Show  only  | Search instead for 
Did you mean: 

2303450_ja-JP

2303450_ja-JP

IW612 を使用した 5 GHz 帯域での Wi-Fi Direct (P2P-GO) 操作

NXPサポートチームの皆様、こんにちは。

現在、Linux 上で NXP MOAL/MLAN ドライバーと wpa_supplicant v2.10 を使用して、u-blox MAYA-W276 モジュール (IW612 ベース) を操作しています。

2.4GHz帯のP2P-GOモードでWi-Fi Directを正常に操作できました。たとえば、次のコマンドは正しく機能します。
wpa_cli -i wfd0 p2p_group_add freq=2432

しかし、5GHz帯域でP2P-GOグループを作成しようとすると、操作は常に失敗します。例えば:
wpa_cli -i wfd0 p2p_group_add freq=5180

このコマンドは常に「FAIL」を返します。
wpa_supplicant で次のパラメータを設定する場合でも:
p2p_oper_reg_class=115
p2p_oper_channel=36

私の質問は次のとおりです:

1. IW612 の現在の MOAL/MLAN ドライバ + ファームウェアの組み合わせは、5 GHz 帯域での P2P-GO 操作をサポートしていますか?

2. 5GHz P2P-GO がサポートされている場合、それを有効にするための正しい構成または手順は何ですか?

3. 5 GHz P2P-GO がサポートされていない場合、これは現在のドライバー/ファームウェアの既知の制限ですか? また、将来のリリースでサポートする予定はありますか?

ご指導やご確認をいただければ幸いです。

よろしくお願いします、
デビッド

Re: Wi-Fi Direct (P2P-GO) operation on 5 GHz band with IW612

こんにちは、


動作を再現することはできましたが、何らかの理由で、5GHz AP を起動すると、5GHz P2P が機能することがわかりました。そちらでも試してみていただけますか?

root@imx93evk:~# cat ap.sh
modprobe moal mod_para=nxp/wifi_mod_para.conf
sleep 2
touch /var/lib/misc/udhcpd.leases
ifconfig uap0 192.168.1.2 netmask 255.255.0.0 up
route add default gw 192.168.1.1
udhcpd /etc/udhcpd.conf
cat /etc/hostapd_5GHz.conf
hostapd /etc/hostapd_5GHz.conf
root@imx93evk:~#
root@imx93evk:~#
root@imx93evk:~# ./ap.sh
interface=uap0
hw_mode=a
channel=0
country_code=US
ssid=Test
ieee80211n=1
rfkill: Cannot open RFKILL control device
uap0: interface state UNINITIALIZED->COUNTRY_UPDATE
ACS: Automatic channel selection started, this may take a bit
uap0: interface state COUNTRY_UPDATE->ACS
uap0: ACS-STARTED


^C ####### Cntrl + C ######


uap0: interface state ACS->DISABLED
uap0: AP-DISABLED
uap0: CTRL-EVENT-TERMINATING
hostapd_free_hapd_data: Interface uap0 wasn't started
nl80211: deinit ifname=uap0 disabled_11b_rates=0
root@imx93evk:~#
root@imx93evk:~# wpa_supplicant -i wfd0 -Dnl80211 -c p2p_supplicant.conf -B
Successfully initialized wpa_supplicant
nl80211: kernel reports: multicast RX registrations are not supported
rfkill: Cannot open RFKILL control device
root@imx93evk:~# wpa_cli -i wfd0 p2p_group_add freq=5180
OK
root@imx93evk:~#

よろしくお願いいたします。

ダニエル。

Tags (1)
No ratings
Version history
Last update:
‎03-05-2026 04:29 AM
Updated by: